JAJSQZ5C June 2024 – April 2025 TPS7H6005-SEP , TPS7H6005-SP , TPS7H6015-SEP , TPS7H6015-SP , TPS7H6025-SEP , TPS7H6025-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H6005 には分割出力があり、ターンオンパスとターンオフパスの両方で、GaN FET のゲートと直列に抵抗を配置できます。これらのゲート抵抗は、寄生容量と寄生インダクタンスに起因するデバイスのゲートのリンギングを減衰させるため役立ちます。ゲートドライブの電源ループで高電圧および電流のスイッチングに起因する、リンギングとノイズも存在することがあります。絶対最大ゲート電圧の値が小さい GaN デバイスでは、この点は特に重要です。さらに、ゲート抵抗を使用して駆動能力を調整することもできます。これは、ドライバのピーク電流能力を制限することで実現されます。この設計では、ターンオンとターンオフの両方のゲートパスに 2 Ω の抵抗を使用します。これらの値から、ハイサイドピークプルアップ電流はに示すように計算できます。
ここで
仕様セクションに示すように、ドライバが供給できるピークソース電流は約 1.3A (標準値) であるため、IOHH はこの値によって制限されます。この場合:
同様に、ピークハイサイドシンク電流については次のようになります。
ここで
同様に、ピーク シンク電流は以下の式で計算されます。
ローサイドピークソースおよびシンク電流の式は記載されていますが、この例では、これらはハイサイドの値の計算値と同じであることに注意します。
通常、外部ゲート抵抗の選択には調整が必要で、反復的なプロセスです。ベストプラクティスは、特定のPCB設計のゲート抵抗の値を評価し、意図した影響を検証し、必要に応じて調整することです。