JAJSGJ4D August 2018 – April 2021 UCC21530-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名前 | 番号 | ||
DT | 6 | I | DT ピンの設定:
|
EN | 5 | I | High にアサートすると両方のドライバ出力が有効になり、Low に設定すると無効になります。このピンを使わない場合、ノイズ耐性を向上させるために VCCI に接続することを推奨します。離れた場所にあるマイコンに接続する場合、EN ピンに近接して配置した約 1nF の低 ESR/ESL コンデンサを使ってバイパスします。 |
GND | 4 | P | 1 次側のグランド基準。1 次側のすべての信号はこのグランドを基準とします。 |
INA | 1 | I | A チャネルの入力信号。INA 入力は TTL/CMOS 互換の入力スレッショルドを持っています。このピンは、オープンのままにすると内部で Low にプルされます。このピンを使わない場合、ノイズ耐性を向上させるためにグランドに接続することを推奨します。 |
INB | 2 | I | B チャネルの入力信号。INB 入力は TTL/CMOS 互換の入力スレッショルドを持っています。このピンは、オープンのままにすると内部で Low にプルされます。このピンを使わない場合、ノイズ耐性を向上させるためにグランドに接続することを推奨します。 |
NC | 7 | – | 内部で接続されていません。このピンはオープンのまま、VCCI に接続、GND に接続のいずれかにできます。 |
OUTA | 15 | O | ドライバ A の出力。A チャネルの FET または IGBT のゲートに接続します。 |
OUTB | 10 | O | ドライバ B の出力。B チャネルの FET または IGBT のゲートに接続します。 |
VCCI | 3 | P | 1 次側の電源電圧。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って GND に対して局所的にデカップリングします。 |
VCCI | 8 | P | 1 次側の電源電圧。このピンはピン 3 と内部で短絡しています。 |
VDDA | 16 | P | ドライバ A の 2 次側電源。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って VSSA に対して局所的にデカップリングします。 |
VDDB | 11 | P | ドライバ B の 2 次側電源。本デバイスにできる限り近づけて配置した低 ESR/ESL コンデンサを使って VSSB に対して局所的にデカップリングします。 |
VSSA | 14 | P | 2 次側のドライバ A のグランド。2 次側の A チャネルのグランド基準。 |
VSSB | 9 | P | 2 次側のドライバ B のグランド。2 次側の B チャネルのグランド基準。 |