JAJSDX1 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LLCコンバータ電力段の効率は、出力の降下に伴って急激に低下します。合理的な軽負荷効率を維持するには、LLCコンバータをバースト・モードで動作させる必要があります。このモードでは、LLCコンバータが短いバースト期間に比較的高電力で動作し、その後のスペース期間ではすべてのスイッチングが停止します。バースト期間中には、過剰電荷を出力容量に移して蓄積します。スペース期間中には、この蓄積した電荷を使用して、負荷電流を供給します。効果的な軽負荷対策の提供は、絶縁膜の1次側にあるLLCコントローラに固有の課題です。これは、帰還要求信号(VCOMP)が主に入力/出力電圧比の関数となっており、負荷電流とはゆるい関係にしかないためです。VCOMP電圧ウィンドウで2つの閾値を設定してLLCコンバータのオン/オフを切り替える通常の方法は、効果的ではありません。従来の方法に伴うもう1つの問題は、バーストがオンになるとVCOMPによってスイッチング・パルスが確定し(通常は最初のバースト・オン時)、出力電圧が上昇するにつれて減衰するということです。その結果、インダクタ電流は最初は大きく、その後減衰します。最初の大電流が機械的振動を引き起こす可能性があるため、これは最適とはいえません。その後の高いスイッチング周波数により、2つの大きなスイッチング損失が生じることもあります。
高度なバースト・モードの実現には、次のような機能が必要とされます。
HHC方式により、バースト・モードの制御は非常に簡単になりました。このブロック図は、UCC256303のバースト・モード制御方式の機能を正確に描写したものです。
制御動作には、1)電圧ループ補償出力(VCOMP)と 2)バースト・モード閾値レベル(BMT)という2つの信号のうち高いほうを選択します。VCOMPがBMTを下回ると、固定スイッチング・サイクル数だけスイッチングを継続してから停止します。COMPがBMTを上回っていれば、常時スイッチングを行います。ソフトスタートがまだ実行されていなければ、COMPを送信します(ソフトスタート・ランプにより制御)。BMTは設定可能であり、入力電圧に応じて変更されます。共振容量電圧がVIN/2と等しくなると、各バースト・オン期間の最後のパルスがオフになります。HHC方式において、これはVCRノード電圧が同相電圧VCMと等しいことにほぼ相当します。この動作により、各バースト・オフ期間において共振容量電圧はVIN/2程度に維持されるため、バースト・オン期間中に可能な限り速やかにバースト・パターンを安定させることが可能になります。