JAJSVF6C December 2013 – September 2024 UCC27532-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27532-Q1 デバイスは、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。
このドライバには、TTL 互換の固定スレッショルドを持つ EN ピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。
ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。本ドライバの論理動作を「タイミング図」、「入力 / 出力ロジックの真理値表」、セクション 8.2 に示します。
VDD ピンの内部回路は、VDD 電源電圧が動作範囲内になるまで出力を Low に保持する低電圧誤動作防止機能を備えています。
UCC27532-Q1ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。このデバイスは、広い温度範囲 (-40℃~140℃) で動作します。