JAJA665 September   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

 

  1.   商標
  2. 1代表的な車載用システムのアーキテクチャ
  3. 2ダイナミック・グランド・プロジェクション
  4. 3LED ドライバ
  5. 4フラッシュ・ストレージ容量の要件
  6. 5まとめ
  7. 6関連資料

LED ドライバ

高品質の画像を得るには、DMD に表示される画像に合わせて LED 照明を精密に調整する必要があります。FPGA は、必要なタイミングをサポートするために信号を生成します (図 3-1 を参照)。これらの信号には、LED ドライバ全体のための LED イネーブル信号と、各 LED 色のための個別のイネーブル信号があります。この信号は、各色のローサイド・ドライバ MOSFET と、照明を素早くオフにするためのシャント MOSFET を駆動します。また、FPGA は各色の PWM と 2 つの PWM 選択信号も生成するため、LED ドライバの電流制御ピンに 3 つの PWM を多重化できます。これにより、異なる電流制限を各色に選択できます。これは、熱ディレーティングのための画像の色校正と輝度調整に重要です。たとえば、プロジェクタの電源が長時間オンのままになっている場合、LED 電流を低減させても画像を表示させることができるためです。DGP リファレンス・デザインでは、LM3409 電流制御降圧 LED ドライバを使用しており、車両のバッテリ電圧から電力を直接供給しています。別の LED ドライバを選択する場合、そのドライバがシャント FET 調光をサポートできることが重要です。そのため、この用途には昇圧レギュレータは使用できません。

GUID-20200810-CA0I-DQBR-2BPL-S45KQ4LPXKWQ-low.svg図 3-1 LED ドライバの概略回路図