JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
RCOMP 抵抗と CCOMP コンデンサにより、補償ネットワークの低周波数ゼロが設定され、位相ブーストが得られます。このゼロ周波数の配置は、制御ループの過渡応答に大きく影響します。クロスオーバー周波数 (fCROSS) とプラントの低周波数極の幾何平均にゼロを配置するのが、適切な方法です。Equation26 は、エラー・アンプの低周波数ゼロを、プラントの fCROSS と低周波数極 (ωP_LF) との幾何平均に配置します。この設計では、目的のゼロの位置は 999Hz です。
ゼロ周波数を選択すると、Equation27 によって CCOMP の値が得られます。
CCOMP には 68nF を選択します。