JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
RS とインダクタは、計算されたインダクタンス値 (LM)、最低電源電圧での RMS インダクタ電流、電流検出抵抗 (RS) によって設定されるピーク・インダクタ電流制限 (ILPEAK_LIMIT) の 3 つのパラメータに従って選択する必要があります。
この設計例では、インダクタンス値が 2.2μH、RMS が 20A のときに部品の温度上昇が 40℃、飽和電流制限が 32A になるようにインダクタを選択しています。