JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
BSL へのアクセスは、ユーザーが指定した 256 ビットのパスワードで保護されます。パスワードをディセーブルするオプションはありません。ほとんどの BSL 機能にアクセスできるようにするには、BSL を呼び出した後にパスワードを入力する必要があります。パスワードを入力しない場合、使用できる BSL コマンドは Get Identity および Start Application のみです。
BSL に誤ったパスワードを供給すると、BSL は 2 秒間停止し、その後パスワードを入力し直すことができます。パスワード入力に 3 回失敗すると、セキュリティ・アラート機能がアクティブになります (Topic Link Label2.5.2.3 を参照)。