JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
インダクタを選択するときは、インダクタの電流リップル率 (RR)、インダクタ電流の立ち下がり勾配、RHP ゼロ周波数 (fRHP) という 3 つの主要なパラメータを考慮します。
インダクタの電流リップル率は、コアの損失と銅線の損失でバランスが取れるように選択します。インダクタ電流の立ち下がり勾配は、高いデューティ・サイクルで分数調波の発振を防止するため、十分に低い必要があります (そうでない場合、追加の RSL 抵抗が必要です)。fRHP が高い (すなわち、インダクタンスが低い) と、高いクロスオーバー周波数が可能になるため、値の小さい出力コンデンサを使用するときには常に推奨されます。
インダクタンス値は、RR、FRHP、インダクタの立ち下がり勾配との間の適切な妥協点として、インダクタの電流リップルが平均インダクタ電流の 30%~70% になるように選択できます。