JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
長時間の電流制限状態においてコンバータをさらに保護するために、LM51551 デバイスのオプションにはヒカップ・モード過負荷保護機能があります。LM51551 の内部ヒカップ・モード・フォルト・タイマは、サイクルごとの電流制限が発生すると、PWM クロック・サイクルをカウントします。ヒカップ・モード・フォルト・タイマが 64 サイクルの電流制限を検出すると、内部のヒカップ・モード・オフ・タイマがデバイスのスイッチングを強制的に停止し、SS をプルダウンします。その後、ヒカップ・モード・オフ時間が 32768 サイクル経過した後、デバイスは再起動します。電流制限スレッショルドを超えないまま、スイッチング・サイクルが連続 8 回発生すると、64 サイクルのヒカップ・モード・フォルト・タイマはリセットされます。ヒカップ・モード・フォルト・タイマは、ソフトスタート中にイネーブルになるため、ソフトスタート時間は、ソフトスタート時間中にヒカップ・モード保護がトリガされないように十分な長さにする必要があります。
過酷な負荷過渡状態での予期しないヒカップ・モード動作を回避するため、ピーク電流制限をプログラムするときには、より多くのマージンを取ることを推奨します。