JAJSGM8E December 2018 – August 2023 LM5155 , LM51551
PRODUCTION DATA
昇圧コンバータを設計するとき、最大デューティ・サイクルは、最低電源電圧でレビューする必要があります。目標出力電圧を達成できる最低入力電源電圧は、最大デューティ・サイクル制限によって制限され、次のように推定できます。
ここで、
fRT よりも低い fSYNC を供給すると、最低入力電源電圧をさらに減らすことができます。DMAX は、DMAX1 または DMAX2 のいずれか低い方です。