JAJT263 january 2023 UCD3138
同じアルゴリズムを不連続導通モード (DCM) の動作に拡張できます。図 5 に、DCM でのインダクタ電流波形を示します。インダクタ電流は、Toff の終わりにゼロに低下し、残りの期間 Tdcm ではゼロのままです。したがって、T = Ton + Toff + Tdcm となります。PWM 波形ジェネレータは 図 4 と同じですが、図 6 に示すように、PWM オフ時間は Toff + Tdcm であり、Toff ではありません。
式 4 を 式 9 に書き換えると、1 スイッチング・サイクルの DCM での平均電流が、次のように計算されます。
定常状態では、インダクタのボルト秒は各スイッチング・サイクルでバランスをとる必要があり、その結果、式 10 のようになります。
Toff を解き、式 9 を代入すると、式 11 のようになります。
式 13 は、のこぎり波 VRAMP のピーク値を次のように計算します。
式 13 を 式 12 に代入して I2 について解くと、式 14 のようになります。
I2 を 式 11 に代入すると、式 15 のようになります。
式 15 では、GV は定常状態では一定です。したがって、Iavg は Vin に比例し、Vin の形状に従います。Vin が正弦波の場合、Iavg も正弦波になるため、力率を 1 にすることができます。
式 9 から 式 15 までは CCM と DCM の両方で有効なので、式 13 に従ってのこぎり波信号のピーク値を生成すると、CCM と DCM の両方で力率を 1 にすることができます。
式 1 は、T = Ton + Toff である 式 13 の特殊なケースです。軽負荷 (軽負荷時には PFC が DCM モードになる)、THD、力率が重要ではないアプリケーションでは、式 1 を使用して実装を簡素化します。