JAJT270 July 2023 ADS1261
A/D コンバータ (ADC) のデータシートに掲載されている電源パラメータを理解すると、より信頼性の高い高精度データ アクイジション (DAQ) システムを設計できます。特に、ADC データシートの消費電流は、定常状態の動作条件で規定された平均値であることを理解することが重要です。したがって、ADC の過渡電流が規定の ADC 電流より数桁大きくなる可能性があるとしても、これらの測定電流値は過渡電流要求の特性を示すものではありません。過渡電流は、異なる ADC 動作モード間の遷移中に発生する可能性があり、デバイスへの最初の電力供給時に最も大きくなります。さらに、ADC を取り囲む回路と部品が原因で、更に大きな過渡電流要求が発生する可能性があります。
この記事では、ADC の過渡電流要件について詳細に説明します。先ず最初に、代表的な ADC のデータシートが電流をどのように規定しているかを紹介し、次に、さまざまな動作条件下で過渡電流要求を定量化するいくつかのテストの結果を示します。さらに、平均電流と過渡電流の両方を供給できる複数の電源構成について説明し、最後にさまざまなパワーダウン方式が及ぼす影響を比較します。