JAJT283 February 2024 AMC131M03
電子回路が設計どおりに動作するには EMI から保護する必要があります。同時に、回路自体が他の機器の性能を低下させる、または他の機に悪影響を与える可能性のある電磁波を放射しないようにする必要があります。EMC 規格に準拠するには、部品レベル、基板レベル、システム レベル、システム全体の 4 つのレベルで EMI 保護を行う必要があります [15]。
ここで紹介する手法は、PCB (基板) 設計レベルで EMI を最小化し、電気メーターで使用される強化絶縁を採用したクラス最高の高精度 ADC シグナル・チェーンである実用的な例 [16] に簡単に適用できます。提案されている EMI 低減手法を使用して慎重に設計すると、関連する EMC 規格に対して十分なマージン [17] を確保できます。