JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
ジャンパ J8 (図 3-9 を参照) は、この設計の MSPM0G1507 MCU と他の MCU または UART (汎用非同期送受信) 上のホストとの間でのデータの送受信に使用します。このデータは、内蔵 ADC が外部監視用に収集した読み取り値になります。このためには、外部 TX ピンを J8 の端子 3 に接続し、外部 RX ピンを J8 の端子 2 に接続します。