JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
このスタンドアロン ADC アーキテクチャは、電気メータに使用されていることを除き、電力品質アナライザ、電力品質メータ、EV チャージャ、ウォールボックスにも適用されます。この最終製品は、電圧高調波、電流高調波、電源電圧ディップ、電源電圧スウェル、その他のパラメータを含む特定の電力品質パラメータを測定して、電力品質の監視と制御を行うために使用されます。どのような機器でも、電力品質パラメータを算出するには多くの計算が必要です。また、さまざまな電力品質パラメータの精度要件を満たすため、精度は重要です。高精度と計算能力の要件は、この設計で行われているように、スタンドアロン ADC と、別のホスト MCU またはプロセッサを使用することで、十分にサポートされます。
電力品質メータと電力品質アナライザで一般に測定されるパラメータとして、電圧と電流の高調波があります。最も正確な高調波の計算を行うには、コヒーレント・サンプリングを実装します。コヒーレント・サンプリングを実装する 1 つの方法は、商用電源の周波数に基づいてサンプリング・クロックを変化させることです。このデザインのスタンドアロン ADC には、コヒーレント・サンプリングをサポートするために、変動クロックを受け付ける機能があります。この設計では、スタンドアロン ADC へのクロックは可変ですが、ホスト MCU からスタンドアロン ADC へのサンプリング・クロックを適切な分解能で変化させられないため、コヒーレント・サンプリングをサポートできません。