JAJU896 June 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
この設計の MSPM0+ MCU と ADS131M08 の部分は、単一の電圧レール (DVCC) から電力を供給されます。この電力の供給には、DVCC ヘッダー J13.P1 と、J13.P13 または J13.P14 (GND) に 3.3V の外部電源を接続します。
各種のジャンパ・ヘッダーとジャンパ設定が存在するため、基板を柔軟に設計できます。これらのヘッダーの一部は、基板が正しく機能するようにジャンパを適切に配置する必要があります。基板の各ジャンパの機能を、表 4-1 に示します。
ヘッダーまたはヘッダーのオプション名 | タイプ | 主な機能 | 有効な使用事例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
J1、J2、J3 | 2 ピンの端子ブロック | 位相 A、B、C の電圧 (警告) | ライン A、B、C の電圧入力 | これらの端子ブロックは、それぞれ 1 つの端子を中間電圧に接続し、2 番目の端子はそれぞれ位相 A、B、C に接続されます。 |
J4、 J5、J6 | 3 ピンの端子ブロック | ライン A、B、C の CT (電流トランス) を接続 (警告) | ライン A、B、C の CT センサ後の電流入力 | この端子ブロックは 3 位置ですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、CT に接続されません。テストを実行する前に、この端子ブロックが CT の両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。 |
J7 | 2 ピン・ヘッダー | 有効エネルギー・パルス (警告) | ここで、累積有効エネルギー・パルスを調べます。このヘッダーには GND と ACT の 2 つのピンがあり、有効エネルギー・パルスはここで実際に出力されます。 | このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください。代わりに、絶縁されている J14 の「ISO_ACT」ピンを参照してください。有効電力パルスのテストが求められる場合は、絶縁されている J14 の「ISO_ACT」ピンを使用してください。 |
J8 | 4 ピン・ヘッダー | 無効エネルギー・パルス (警告) | ここで、累積無効エネルギー・パルスを調べます。このヘッダーには GND と REACT の 2 つのピンがあり、無効エネルギー・パルスはここで実際に出力されます。 | このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください。無効電力パルスのテストが求められる場合は、絶縁されている J14 の「ISO_REACT」ピンを使用してください。 |
J9 | 10 ピン、2 行のコネクタ | 中間接続 (警告) | XDS110 デバッグ・プローブ をこのコネクタに接続して、MSPM0G3507 MCU に電力を供給します。 | XDS110 デバッグ・プローブ は、MSPM0G3507 デバイスのプログラムに使用されます。MSPM0 MCU をプログラムするには、外部から電力を供給する必要があることに注意してください。このヘッダーと XDS110 は絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。 |
J10 | 6 ピン・ヘッダー | FTDI UART から USB ヘッダーへ (警告) | 商用電源を接続せずにデバッグを行う場合は、FTDI ケーブルと UART リンクを使用します。 | PC の USB ポート経由で UART リンクを提供します。このヘッダーは絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。 |
J11 | 8 ピン・ヘッダー | ADS131M08 MSPM0G3507 通信ヘッダー (警告) | ここで、ADS131M08 デバイスの 4 線式 SPI 信号、RST 信号、CLKIN 信号、DRDY 信号への接続を調べます。 | RST ピンは ADS131M08 をリセットします。ADS131M08 を初期化するとき、MSPM0G3507 はこのピンを駆動して ADS131M08 をリセットします。ADS131M08 デバイスの DRDY ピンは、新しい電流サンプルが利用可能であることを MSPM0+ MCU に通知するため使用されます。CLKIN ピンは、MSPM0+ MCU の CLK_OUT クロック出力から ADS131M08 デバイスに供給されます。ADS131M08 デバイスは、クロックを分周して使用する変調器クロックを生成します。(警告) このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、リファレンス・デザインの外部にあるアイソレータを使用できる場合を除き、商用電源で動作するときは測定機器を接続しないでください。このヘッダーのピン・マッピングは次のとおりです。 ● ピン 1:ADS131M08 CLKIN ピン ● ピン 2:SPI DIN、ADS131M08 DOUT / ピン POCI ● ピン 3:SPI DOUT、ADS131M08 DIN ピン / PICO ● ピン 4:SPI CLK (ADS131M08 SCLK ピン) ● ピン 5:ADS131M08 DRDY ピン ● ピン 6:ADS131M08 CS ピン ● ピン 7:ADS131M08 SYNC / RESET ピン ピン 8:NC |
J12 | 4 ピンの端子ブロック | 絶縁型 RS-485 接続 | RS-485 を使用して GUI を表示するには、ここで USB を RS-485 アダプタに接続します。このヘッダーのピン 3 に 5V を外部から供給する必要があります。ピン 4 は RS-485 のグランド、ピン 2 は B バスの I/O ライン、ピン 1 は A バスの I/O ラインです。 | |
J13 | 14 ピン、2 行のヘッダー | アプリケーション・コネクタ (警告) | ここで、各種の非絶縁型信号を調べます。 | 別の UART リンク、および ACT ラインと REACT ラインへのアクセスに使用します。このヘッダーは絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。 |
J14 | 4 ピン・ヘッダー | 絶縁型パルス・ヘッダー | ここで、絶縁型の累積有効エネルギー・パルスと、絶縁型の累積 3 相無効エネルギー・パルスを調べます。 | このヘッダーには、GND_ISO、REACT_ISO、ACT_ISO、DVDD_ISO の 4 つのピンがあります。GND_ISO は、エネルギー・パルスの絶縁グランドです。DVDD_ISO は、絶縁された有効および無効エネルギー・パルス用の VDD 接続です。ACT_ISO は、絶縁された有効エネルギー・パルスが出力される場所です。REACT_ISO は、絶縁された無効エネルギー・パルスが出力される場所です。 このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されており、アイソレータが既に存在するため、スコープや他の測定機器と安全に接続できます。ただし、このヘッダーで有効と無効の両方のエネルギー・パルスを生成するには、GND_ISO と DVDD_ISO の間に 3.3V または 5V を印加する必要があります。生成されたパルスは、GND_ISO と DVDD_ISO の間に印加された電圧と等しい論理 High 電圧を持ちます。 |
J15 | 3 ピンの端子ブロック | 中間接続 (警告) | 中間ラインの CT 後の電流入力 (中間電流監視が必要な場合)。 | この端子ブロックは 3 位置ですが、左端と右端の位置のみが使用されます。GND に接続されている中心の位置は、CT に接続されません。テストを実行する前に、この端子ブロックが CT の両方の出力リードと安全に接続されていることを確認してください。 |
J17 | 6 ピン・ヘッダー | MSPM0G3507 からの GPIO ライン | 6 つの未使用 GPIO へのアクセス | 6 つの GPIO に接続し、実験とデバッグを行います |
S2 | 12 ピンのデュアル・スイッチ | RS-232 または RS-485 シリアル・インターフェイスの選択スイッチ | S2 を左または右の位置に設定し、シリアル・インターフェイス RS-232 と RS-485 のどちらを使用するかを選択します。どちらのインターフェイスも、U5 (ISO6731) によって絶縁されています。 | PCB シルクスクリーンのマーキングは、RS-232 と RS-485 の位置を示しています。 |
JP1 | 3 ピンのジャンパ・ヘッダー | RESET の選択 | アクティブになっている RESET ラインに応じて、1-2、または 2-3 の位置にジャンパを取り付けます。TVS3840 とプッシュ・ボタン S1 は位置 1-2 で使用され、それ以外の場合は 2-3 に設定し、J9 (ARM デバッグ・コネクタ) からの nRST_debug ラインがアクティブになります。 | 基板のデバッグやコード開発に便利です |
JP2 | 3 ピンのジャンパ・ヘッダー | MSPM0G3507 の BSL_invoke ラインのプルアップまたはプルダウン | BSL_INVOKE が VDD_3V3 と GND のどちらかに応じて、1-2 または 2-3 の位置にジャンパを取り付けます。 | 最初のシリコン・リビジョンでは使用されていましたが、不要になりました。 |