JAJU936 May 2024
TIDA-020069 は、セクション 2.3.1.4 の回路によって生成された 2 進デジタル信号出力を使って HVIL システムの 4 つの状態 (通常動作、オープン、バッテリへの短絡、グランドへの短絡) を表示します。SN74HCS08-Q1 クワッド チャネル AND ゲートと SN74HCS86-Q1 クワッド チャネル XOR ゲートは 2 つの 2 ビット 2 進デジタル値を出力状態に変換します。また、これらのロジック ゲートは、外部測定ハードウェアを必要とせずに、オンボード LED を制御して、リアルタイムでボードの各状態を視覚的に表示します。システム統合をさらに最適化するため、これら 4 つの状態値を 2 ビットの 2 進値に変換できます。ここで、それぞれの組み合わせは 4 つの状態の 1 つを表しています。このように、HVIL-Send および HVIL-Return アナログ信号から 2 進値、さらに状態値に変換することで、ソフトウェアではなくハードウェアで状態識別を処理できるため、システム レベル設計が簡素化されます。
以下の回路は、TIDA-020069 で使用されている論理ゲート構成を示しています。
この回路図では、V1 は HVIL-Send Logic-Higher、V2 は HVIL-Send Logic-Lower、V3 は HVIL-Return Logic-Higher、V4 は HVIL-Return Logic-Lower を表しています。LED1 は通常動作 LED、LED2 はオープン LED、LED3 はバッテリ短絡 LED、LED4 は グランド短絡 LED を表しています。
この回路のロジックはテスト済みであり、その結果をセクション 3.3 に示します。表 2-5 に、このリファレンス デザインの全真理値表を示します。これはこのデジタル ロジック回路のすべての理論的可能性を示す包括的な真理値表ですが、TIDA-020069 において入力のすべての組み合わせが可能であるとは限りません。たとえば、V2 が 1 に等しいと同時に、V1 が 0 に等しくなることはありません。その理由は、HVIL-Send Logic-Higher (V1) が 1 である場合、HVIL-Send Logic-Lower (V2) は 1 である必要があるためです。V3 と V4 についても同様です。バッテリへの短絡または負荷への短絡が発生する場所を変えたとしても、4 種類の状態によっては生成されないその他の可能性が、この表には表示されています。点灯するステータス LED インジケータは常に 1 つのみです。
V1 | V2 | V3 | V4 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |