JAJY132C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
センサ集積回路 (IC) はあらゆる場所に配置されており、ほぼすべての種類の物理的刺激を測定できます。室内の周囲温度や湿度の測定から、路上にある自動車や他の障害物の検出まで、センサ IC は最新システムの「検知機能」であり、システムが周囲の世界により迅速かつ確実に反応するのに役立ちます。
センサ IC は通常、電流、電圧、湿度、近接性、レーダーなど、特定の方式やタイプのため、またはセンシングのために設計されています。最近のセンサ IC 技術の革新では、与えられた方式での全体的な精度と信頼性を向上させながら、IC により多くの機能を統合することに重点を置いています。これらの革新により、システム性能の向上、エネルギー効率の向上、そして場合によっては新しいアプリケーションの実現につながりました。
その一例は、低消費電力のレーダー・センシングによる自動車の車内と車外の継続的な監視です。これまで、レーダー・センシングは消費電力が大きく、自動車のエンジンがオフになっているときに連続して使用することはできませんでした。ミリ波 (mmWave) レーダー・センサの革新により、自動車を 360 度継続的に監視し、不正なアクセスや放置された子供たちを見つけられるようになりました。