JAJY141 December 2023 BQ25756
バッテリ駆動の電子機器の増加に伴い、あらゆる環境でバッテリを充電する必要が生じています。前述のキャンプの例では、コンセントがない場合にソーラー パネルでポータブル電源ステーションを充電できます。ただし、ソーラー充電には以下のようないくつかの要因が影響します。
バッテリを充電するために最大の充電電流を抽出するには、ソーラー パネルの最大電力点 (MPP) を見つけることが重要です。つまり、ソーラー パネルの IOUT とソーラー パネルの VOUT の積が最大になる点です。
これについてさらに説明するために、ソーラー パネルの電流電圧 (IV) グラフを図 7 に示します。y 軸がソーラー パネルの IOUT で、x 軸がソーラー パネルの VOUT です。IV グラフの目的は、気象条件に基づいてソーラー パネルが出力できる MPP を見つけることです。図 7 は、気象条件に応じて IV グラフがどのように変化するかを示しています。