設計目標
DAC の IOUT 振幅 | DAC の IOUT 同相電流 | VOUT 振幅 |
---|
7.8mAP-P | -6.2mA | 2.1VRMS |
設計の説明
多くの高性能オーディオ デジタル / アナログ コンバータ (DAC) は電流出力で、オーディオ アンプで使用するには電圧出力に変換する必要があります。たとえば、車載アフターマーケット プレミアム オーディオでは、電流から電圧への (I-V) 出力段で DAC の信号対雑音比 (SNR) と全高調波歪みおよびノイズ (THD+N) の性能が劣化しないようにすることが極めて重要です。
デザイン ノート
- 回路の初段では、DAC の OUTP および OUTN ノードに仮想のグランド電位を供給し、電流出力を電圧出力に変換します。これによって、DAC から流れる電流により、帰還ループの抵抗 R1 の両端に電圧が発生します。電流出力のオーディオ DAC には、DAC が常に電流を供給するようにするためオフセットを生じさせる同相電流があることに注意します。同時に、この同相電流により、最初の段の出力は常に負の値となります。このため回路のアンプの電源電圧は対称である必要はありません。
- 回路の 2 段目は、最初の段の差動電圧をシングル エンドの出力電圧に変換する差動アンプです。
設計手順
- DAC は、アプリケーションの要求に基づいて選択します。必要な SNR、THD+N、およびサポートされる I2S インターフェイスのサンプリング レートを考慮します。ほとんどのオーディオ DAC は 16kHz~192kHz の範囲のサンプル レートをサポートしていますが、384kHz や 768kHz などのレートはサポートしていない場合もあります。サンプル レートが高いほど、ノイズ シェーピングで帯域外ノイズが可聴範囲から遠くなりますが、すべての音源がこれを行えるわけではありません。また、すべての電流出力オーディオ DAC で振幅と同相電流が同じとは限らないことにも注意します。
- ノイズと THD の性能に基づいて、アンプを選択します。これらのアンプは DAC の SNR 性能に影響を与えないことが必要です。電圧ノイズが低いことから、JFET またはバイポーラ入力のアンプを推奨します。回路の抵抗値が低いため、電流ノイズの大きさは問題になりません。
- 回路のゲインは、次の式で計算されます。R1 = 820Ω、R2 = 511Ω、R3 = 240Ω を使用した場合、出力電圧は約 6VP-P または 2.1VRMS になります。この回路の場合、初段のゲインを大きくし、2 段目は実際には信号を減衰させるようにすると、優れたノイズ性能が得られます。
- 初段のカットオフ周波数 (fC) は、次の式で計算できます。
2 段目の fC は、次の式で計算されます。
C1 = 4.7nF と C2 = 10nF を使用した場合、初段の fC は約 44.2kHz、2 段目の fC は約 66.3kHz です。
- フィルタには COG/NP0 タイプのセラミック コンデンサを使用する必要があります。COG、NP0 タイプのコンデンサは容量の電圧係数が小さく、コンポーネントの容量値がデバイスに印加される電圧バイアスによる影響を受けにくくなります。コンデンサはフィルタの性能を左右するため、他のタイプのセラミック コンデンサは信号パスに使わないようにします。
- この回路の抵抗素子には薄膜抵抗を推奨します。すべての抵抗には電圧ノイズが存在し、このノイズは次の最初の式に示すように、抵抗値と温度によって変化することがよく知られています。しかし、抵抗には電流ノイズも存在し、次の 2 番目の式に示すように、抵抗の両端の電圧、周波数、および定数 C に依存します。この定数は、抵抗の構成材料によって決定されます。
ST = 4kRT,
ここで、
SE = ( C × U2 ) ÷ ƒ
ここで、
- C は抵抗の材質で決まる定数
- U は抵抗の端子間電圧
- ƒ は周波数
DC 伝達特性
このシミュレーションは、7.8mAP-P の差動入力電流から 6VP-P 出力 (2.1VRMS) が得られることを示しています。
フィルタ特性
2 つのアンプ段により作成されるフィルタは、-3dB コーナー周波数が約 32.1kHz です。これによって、出力の帯域外ノイズが減衰される一方で、可聴範囲 (20Hz~22kHz) には影響しません。
ノイズ シミュレーション
次のシミュレーションは、回路のゲインの大部分を最初の段に設定することに、どのような利点があるかを示しています。これらの 2 つの曲線は、異なる抵抗値で同じ総ゲインが得られるように設計した同一回路構成から生成されたものです。緑色のラインは初段のゲインを高くしたもので、全ノイズがより低減しています。