このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このアプリケーション・ノートは、TPS61376 の統合機能の概要と、これらの機能を利用してバーコード・スキャナの設計を簡素化する方法を解説します。
USB Type-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.
All trademarks are the property of their respective owners.
一部の電源では、回路の特性や電気的規格に基づき出力電流能力が制限されています。たとえば、ユニバーサル・シリアル・バス (USB) 2.0 ポートの最大出力電流は 0.5A です。PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) カードと USB Type-C® ポートの場合、電流は 3A に制限されます。また、リチウムイオン・バッテリまたはアルカリ・バッテリでも、内部抵抗 (ESR) により放電電流能力が制限されます。これらのバッテリに過負荷が発生すると、容量と寿命が大幅に短縮される可能性があります。平均入力電流制限機能を備えた DC-DC コンバータは、このような電源の過負荷を回避するのに役立ちます。
さらに、スイッチング・パワー・コンバータは、通常、オンになったときに突入電流を発生します。突入電流が大きいと、電源が過負荷になる可能性があります。このプロセスによって UVLO がトリガされ、コンバータの始動の信頼性を損ねることがあります。大容量の出力バルク・ストレージ・コンデンサを充電している場合、この条件はさらに悪化する可能性があります。入力電流制限には、突入電流を制御し、大きなコンデンサを制御された電流で充電するという機能もあります。
TPS61376 に内蔵された機能により、スタートアップ時および定常状態において入力電流を制御および制限できます。