JAJT284 February 2024 LM74700-Q1 , LM74900-Q1
冗長電源装置は、複数の電源装置を使用して、負荷に必要な電力を供給します。これらの製品は、システムの信頼性と可用性を向上させ、いずれかの電源ユニットに障害が発生した場合にシステムの安全性を確保するのに役立ちます。冗長化電源は、電力損失が深刻な結果を招く可能性のある自動運転など、安全性の確保が重要となる車載システムのアプリケーションで特に重要です。
車載システムに冗長電源を実装するには、OR 接続と優先順位付きパワー マルチプレクサが 2 つの一般的な手法です。OR 接続では、システムは複数の入力から最高電圧の電源を選択します。パワー マルチプレクサでは、優先レベルまたは他の条件に基づいて、システムは異なる電源間を切り替えることができます。設計者は従来、電源内の冗長回路に、ショットキー ダイオード、P チャネル電界効果トランジスタ、またはそれらの組み合わせを使用してきました。
理想ダイオード コントローラは、外部 MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) を制御して理想ダイオードの動作をエミュレートできる集積回路 (IC) です。これには、従来型ダイオードと比較して、低消費電力、高電流能力、逆極性保護、逆電流ブロック、ロード ダンプ保護などのいくつかの利点があります。理想ダイオード コントローラでは、突入電流制限、過電圧および過電流保護も実現できます。
この記事では、理想ダイオード コントローラを使用した OR 接続とパワー マルチプレクサの概念と利点、OR 接続とパワー マルチプレクサ回路のさまざまなタイプとアーキテクチャ、理想ダイオード コントローラを使用して OR 接続とパワー マルチプレクサを車載システムに実装する際の課題とソリューションについて説明します。
OR 接続とパワー マルチプレクサのどちらの手法も、理想ダイオードを使用して複数の入力電源を単一の出力負荷に接続しますが、異なる入力電源からの選択と切り替えの方法が異なります。図 1 に、電源 OR 接続と優先順位付きパワー マルチプレクサの代表的な使用事例を示します。
OR 接続回路は、利用可能な複数の入力から入力電圧が最高の電源を選択します。理想ダイオードはスイッチとして機能し、入力電圧が出力電圧よりも高い場合にオンにし、入力電圧が出力電圧よりも低い場合にオフにします。このようにして、OR 接続回路は電圧が最高の入力電源を確実に出力に接続し、入力電源間の逆電流やクロス導通を防止します。入力電源がほぼ等しい場合、それらの電源の間で循環電流を発生させずに負荷を共有することが可能です。したがって、OR 接続回路を実現するためには、逆電流ブロックが主に必要な機能となります。
パワー マルチプレクサ回路では、電圧の大きさに関係なく、電源の優先順位、入力電圧の可用性と大きさなどの条件に基づいて、複数の電源間を切り替えることができます。この構成では、制御回路が各電源と負荷の間の電源パスを切り替える必要があり、制御回路内の優先順位ロジック、またはマイクロコントローラの汎用入出力ピンなどの外部信号で制御します。パワー マルチプレクサ回路では、どの時点でも 1 つの入力電源のみが出力に接続されることが保証され、入力電源間の逆電流やクロス導通が防止されます。そのため、この構成の回路には、逆電流ブロック機能と、優先順位の高い電源を負荷に供給できるようにするため、負荷パスのオン / オフ制御機能が必要です。