JAJT313 September 2023 LMG3522R030 , TMS320F280049C
データ センターのサーバー電源ユニットで電力損失が発生すると、エンターテインメントから金融取引、ホーム セキュリティ システムに至るまで、あらゆるサービスが中断される可能性があります。Open Compute Project (OCP) の V2 Power Shelf Specification [1] などの仕様では、堅牢な AC ドロップアウト制御アルゴリズムを用いてサーバーのダウンタイムを削減する必要性が指摘されています。また、データ センターでは、受動部品の小型化を図りながら力率補正 (PFC) の軽負荷とピーク効率を改善する費用対効果の優れた高ソリューションの実現が求められていますが、従来型の連続導通モード制御 [8 - 2] では難しくなっています。
この問題に対処するために、テキサス・インスツルメンツは 2 相統合型の三角波電流モード (iTCM) PFC (図 1) [9] を使用して、窒化ガリウム (GaN) ベースの高密度設計を開発しました。値の低いインダクタを高周波で動作させることで、この設計では高い効率 (>99%) と電力密度 (120 W/in3) を実現しいます。このような小型インダクタの場合、わずか数マイクロ秒のスイッチのオン時間で 70A を超えるスイッチ電流が発生するという、AC 電圧低下からの回復に特有の問題が生じます。また、タイミングが遅れると大きな逆電流が発生し、PFC の回復がさらに悪化する可能性もあります。電流レベルを安全な範囲に維持し、逆電流を防止するには、AC 電圧低下と回復の問題を解決する新しいソリューションを開発する必要がありました。この記事は、『可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン』 [表 1] に基づくラボ検証データをもとに、10 に主要コンポーネントとシステム仕様を示すこのソリューションについて説明します。
パラメータ | 値 |
---|---|
AC 入力 | 90V~264V |
ライン周波数 | 50Hz~60Hz |
DC 出力 | 400 V |
最大電力 | 5 kW |
全負荷時のホールドアップ時間 | 20 ms |
Lg、低周波インダクタ | 140µH |
Lb、高周波インダクタ | 14µH |
Cb、高周波ブロッキング コンデンサ | 1.5µF |
全高調波歪み (THD) | OCP v3 |
電磁干渉 (EMI) | 欧州規格 (EN) 55022 Class A |
動作周波数 | 可変、75kHz ~ 1.2MHz |
マイクロコントローラ | TMS320F280049C [11] |
高周波 GaN 電界効果トランジスタ (FET) (S11、S12、S22、S21) | LMG3526R030 [12] |
低周波シリコン FET (S3、S4) | IPT60R022S7XTMA1 |
寸法 | 38mm × 65mm × 263mm |
電力密度 | 120 W/インチ3 |
このトポロジでは、180° の位相差で動作する 2 つの位相と、1 つの DC ブロッキング コンデンサ Cb を使用し、2 相アーキテクチャによるリップル電流キャンセルを活用して、Cb の 2 乗平均平方根 (RMS) 電流ストレスを低減します。Lb1 と Lb2 は、TCM 動作に必要な高周波 AC リップル電流を処理する大きさとなっているため、[5] で定義されているように、TCM で使用されるインダクタで必要な DC バイアス負荷を除去できます。Lb1 と Lb2 にフェライト コアを使用すると、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) に必要な高い磁束スイングが存在しても、損失を低く抑えることができます。Lg1 と Lg2 は、Lb1 と Lb2 に比べて値が大きいため (10 倍程度)、ほとんどの高周波電流が入力ソースに流れ込むのを防ぎ、EMI を改善できます。さらに、Lg1 と Lg2 でリップル電流が低減されているため、低コストのコア材料の使用が可能となります。図 1 には、インダクタやスイッチ ノードのリップル電流エンベロープも示しています。
最初に注目したい課題は、AC 入力電圧がなくなると逆電流が発生することです。トーテムポール PFC トポロジ内にあるすべてのスイッチは双方向であるため、同期整流器として動作する FET は、AC を取り除く際にできるだけ迅速に遮断することが重要です。これにより、出力電圧が放電し、利用可能なホールドアップ時間が短縮される原因となる負電流の生成が防止されます。図 2 は、正のハーフサイクル中の同期導通区間に対してこの負電流を生成する経路を示します。さらに、同期整流器のターンオフが大幅に遅延すると、過電流保護 (OCP) をアクティブにすることができる大きな電流スパイクが発生する可能性もあります。たとえば、入力電圧がないときに同期整流器がオンのままである場合、 を解けば、70A の電流を生成するのにかかる時間、すなわち 2.5μs を求めることができます。この短い時間は AC 電圧低下の検出にとって重大な問題を提示しており、システムが OCP に達したり損傷を引き起こしたりする前に問題を特定し、スイッチングを停止する必要があります。
2 つ目の課題は、AC 回復後の PFC の動作再開です。この事象の中心的な問題は、PFC のバイパス ダイオードが出力電圧を入力正弦波のピークまで充電するという事実に起因します。これは、出力電圧がこのピーク値より大幅に低下したときに、高ラインで最も発生しやすくなります。このような事象が発生している間、コンバータには電流を止めるメカニズムがないため、サージ電流は非常に大きくなります。これらの事象の際にスイッチを不適切に制御すると、インダクタが飽和して OCP 事象が発生し、出力電圧がさらに放電されるため、事態をさらに悪化させる可能性があります。Lb1 と Lb2 に小さな値のインダクタを使用する iTCM トポロジの高周波動作ポイントにより、この間も高精度の制御アルゴリズムが必要となります。