![]() | 3 つの主要な BMS サブシステムを統合して、安全で効率的なバッテリ・パックを実現する方法を確認し、ワイヤレス BMS を含む新しいバッテリ化学物質と BMS のトレンドを確認します。 |
![]() | バッテリ残量の正確な推定は、残りの航続距離に直接的な影響を及ぼします。セル・スーパーバイザ・ユニット (CSU) の詳細と、より詳細なセル・ステータス測定を実現し、バッテリ・パックの利点を最大限に活用する方法をご確認ください。 |
![]() | シリコン・イノベーションにより、インテリジェントな BJB と呼ばれるより最新のアーキテクチャへの移行がどのように実現されているかをご確認ください。また、通信インターフェイスとしてのバッテリ制御ユニット (BCU) の役割についてもご確認いただけます。 |
BMS は、バッテリの損傷からの保護、インテリジェントな充電 / 放電アルゴリズムによるバッテリ寿命の延長、残りバッテリ寿命の予測、動作状態でのバッテリの維持を実現します。リチウムイオン・バッテリ・セルには、高度な電子制御システムが必要という大きな課題があります。さらに、火災や爆発による負傷という大きなリスクも存在します。このため、BMS には性能、安全性、コストに関するすべての指標を満たすために、最先端のシリコンが必要です。
一般的に、BMS の 3 つの主要課題は航続距離の最大化、コストの改善、安全性の向上で、あらゆる設計者が改善に努めています。
こうした課題の 1 つを解決すると、他の課題に悪影響が及ぶことがありますこのホワイト・ペーパーでは、3 つの課題すべてに対処するためのいくつかの新しいトレンドについて説明します。