TOP
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

環境に関する FAQ

環境に関する FAQ

TI の使用原材料環境関連法令順守、鉛フリー、紛争鉱物の情報に関して、質問とその答えを以下で検索できます。

環境関連法令順守に関する TI の製品における立場はどのようなものですか?

TI は、環境関連法令順守と製品に関する責任を、会社が社会に対して真摯に負うべき責任とみなしています。TI の取り組みは、有害物質(TI はこれを RCM(restricted chemicals and materials、制限を加えられた薬品と原材料)と呼んでいます)に関するルールや法的規制の要件を単純に実施することだけにとどまりません。

TI の目標は、環境、従業員の健康と安全性、従業員の生活と会社の事業を営む地域社会をいずれも保護および維持できる方法で、業務を遂行することです。

詳細は、環境情報 (Eco 情報) ページをご覧ください。

TI の鉛フリーへの転換に関する情報はどこで入手できますか?

TI の鉛フリー (Pb-free) への転換ページをご覧ください。

紛争鉱物に関する TI の方針はどのようなものですか?

TI は、コンゴ民主共和国(DRC、旧ザイール)やその隣接地域に位置する鉱山で採掘された、鉱物の購入が国際的に重要な懸念になっていると確信しており、サプライ・チェーンと緊密に協力し、紛争地域に由来する鉱物が TI の製品に含有されていないことを確認しています。TI は業界の方針とガイドラインを採用しており、業界団体に積極的に参加し、資料の提供、情報の収集、業界の慣行全体の改善を進めています。

詳細は TI’s conflict mineral page (TI の紛争鉱物ページ) をご覧ください。

環境責任に関する TI の立場はどのようなものですか?

TI には、環境に対する責任に取り組んできた長い歴史があり、自社拠点における環境実績と効率を継続的に改善するために努力しています。

詳細は TI の environmental responsibility (環境責任) ページをご覧ください。

TI の製品または使用原材料に関する情報はどこで入手できますか?

デバイス固有の使用原材料については、TI の material content search tool (使用原材料検索ツール) を使用し、型番を検索してください。  単一または複数の型番を検索できます。  結果として、規制準拠のステータス表と環境レーティングが表示され、特定の TI 型番ごとに詳細な原材料へのリンクも掲載されています。 

TI 製品のリサイクル可能性はどのようなものですか?

TI は、部品メーカーおよび消費財メーカーという両方の立場で、製品の寿命終了と廃棄に関連する課題に取り組んでいます。

詳細は、TI のsustainability page (持続可能性) ページをご覧ください。

使用原材料の検索で、製品の規制準拠ステータスをどのように判断しますか?

RoHS の要件とステータス

2003 年 1 月 27 日、欧州連合 (EU) は「電気および電子機器における特定有害物質の使用制限」 (別名 RoHS) 法案 (指令) 「2002/95/EC」を可決し、2006 年 7 月 1 日に施行しました。TI の最新の RoHS に関する声明は、環境情報ページに掲載されています。この指令は、関連付けた最大スレッショルド (含有量のしきい値) を通じて、均等 (原材料) レベルで以下の各物質に制限を加えました.

1 鉛 (Pb)
0.1% (1,000ppm)
2 水素 (Hg)
0.1% (1,000ppm)
3 六価クロム (Cr6+) 0.1% (1,000ppm)
4 カドミウム (Cd) 0.01% (100ppm)
5 ポリ臭化ビフェニル (PBB) 0.1% (1,000ppm)
6 ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 0.1% (1,000ppm)

その後、この指令は複数回更新されました。主な更新は 2011 年 6 月 8 日の 2011/65/EU であり、適用除外の期限を 2011 年から将来の日付 (大半は 2016 年中) に改定しました。2015 年 6 月 4 日リリース、2019 年 7 月 22 日発効の修正条項 EU 2015/863 は、6 種類の制限物質を規定した従来のリストに対し、4 種類のフタル酸エステルを追加しました。 

7 Bis(2-エチルヘキシル) フタル酸エステル (DEPH) 0.1% (1,000ppm)
8 フタル酸ベンジルブチル (BBP) 0.1% (1,000ppm)
9 フタル酸ジブチル (DBP) 0.1% (1,000ppm)
10 フタル酸ジイソブチル (DIBP) 0.01% (100ppm)

今後も修正条項が継続的にリリースされる見込みです。修正条項のリリース時点で、必須になる可能性のある適用除外に関する情報を含め、TI は資料と要件の保守管理を実施する予定です。

RoHS のフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。

はい:  EU RoHS に完全準拠、適用除外は不要

適用除外:  除外の対象として、EU RoHS に完全準拠

いいえ:  EU RoHS に準拠していません

RoHS 制限物質 – ppm 計算

ppm の計算は均質原材料レベルで実施しており、各 RoHS 物質に関するワーストケースの ppm を意味します。 

PPM = (物質の質量 / 原材料の質量) * 1,000,000 * 原材料に占める各 RoHS 物質の合計量。

例:リードフレーム内の鉛 (Pb) の例:nbsp;

(鉛の質量:0.006273mg / リードフレームの合計質量:62.730001mg) * 1,000,000 = 100ppm

REACH 規則のステータス

欧州連合 (EU) の REACH (Registration Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals、化学物質の登録、評価、認可および制限) 規則のことであり、SVHC (Substances of Very High Concern、高懸念物質) と、REACH Annex XVII (付属書 17) による制限物質がリストに掲載されています。REACH SVHC リストは通常、年に 2 回更新され、 REACH Annex XVII リストは必要に応じて更新されます。TI の最新の REACH ステートメントは、環境情報ページに掲載されています。

REACH のフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。

はい:  EU REACH に完全準拠。

影響を受ける:REACH 規則が規定する SVHC (高懸念物質) の含有率が 0.1% のスレッショルド、つまり REACH アーティクル (成形品) のスレッショルドを上回っている場合にのみ使用されます。REACH 規則が規定するどの SVHC (高懸念物質) がこのスレッショルドを上回っている場合も使用が制限されることはありませんが、含有率がこのスレッショルドを上回っている場合、追加情報の提示が必須です。

いいえ:  EU REACH に準拠していません。REACH Annex XVII が規定する制限物質を使用することは特定のアプリケーションで許可されていますが、それらとは異なるアプリケーションが、かかる制限物質を含有しています。

「グリーン」のステータス

TI の「グリーン」の完全な定義は、環境情報ページに掲載されているTI Low Halogen (Green) Statement (英語)にあります。

「グリーン」のフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。

はい:  TI の「グリーン」定義に完全準拠。

いいえ:  TI の「グリーン」定義に準拠していません。

IEC 62474 DB のステータス

IEC 62474 データベース (IEC 62474 DB) は、制限物質、用途、スレッショルド (含有率などの基準値) に関する世界的な法規制リストであり、IEC 62474 検証チームの委員会が管理する電子機器製品に適用されます。このリストは以前は JIG-101 でしたが、2012 年に IEC 62474 データベースに移行されました。

RoHS 要件に準拠している TI 製品は、IEC 62474 データベース (旧 JIG、ジョイント・インダストリー・ガイドライン) が定義する物質とスレッショルドにも完全に準拠しています。

IEC 62474 データベースのフィールド内にあるデータ・フラグは次のとおりです。

はい:  IEC 62474 DB に完全準拠。

影響を受ける:スレッショルドを超えている場合の REACH 規則が規定する SVHC (高懸念物質) の使用について IEC 62474 DB に準拠。REACH 規則の SVHC に関する使用制限ではありませんが、含有率がスレッショルドを超えている場合は追加情報の提示が必須です。

いいえ:  IEC 62474 DB に準拠していません。

ppm から質量パーセンテージへの変換表

各物質は、ppm (100 万分の 1) 単位と質量 % で報告します。  ppm と質量 % の間の変換に関する簡易法は次のとおりです。

1ppm = 0.0001%

10ppm = 0.001%

100ppm = 0.01%

1000ppm = 0.1%

10000ppm = 1.0%

質量 (mg)

代表的なデバイス重量 (部品ごと) をミリグラム (mg) 単位で報告します。  原材料レベルと物質レベルの詳細情報も mg 単位で報告します。

規制化学物質テスト・レポート

物質含有量報告書に記載されている均質成分の定量分析レポート。このデータは、主要な制限物質の内容への準拠を独立して確認します。

リサイクル可能な金属 - ppm

WEEE 指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment) によってリサイクル可能な金属への関心が高まっています。TI は、質量 (mg) および ppm レベルで値を報告します。WEEE については、ppm の計算は、部品レベルで行われます。ppm 計算する例では、金含有量に従います。  

例:ppm= 1,000,000 * 部品中に占める金 (ゴールド) の合計量 (mg) / 部品の合計重量 (mg)

金の合計量 = 0.23mg および 部品の合計重量 = 128mg&

1,000,0000 * 0.23 mg 金 / 128mg 部品 = 1,797 ppm