산업 표준
TI는 반도체 품질을 개선하는 산업 표준을 발전시키기 위해 적극적으로 노력합니다. 우리는 다음을 포함한 다양한 표준 개발 위원회 및 산업 협회에 회원으로 가입하고 지속적으로 참가하여 규제 표준과 미국 및 해외 임의 표준을 마련하기 위해 협력하고 있습니다.
조직 | 설명 |
---|---|
ANSI(미국 표준 협회) | 미국 임의 표준 및 적합성 평가 시스템을 관리하고 조율하는 비영리 조직입니다. |
AEC(Automotive Electronics Council) 부품 기술 위원회 | 믿을 수 있는 고품질 전자 부품에 대한 표준을 제정합니다. AEC 사양을 만족하는 부품은 추가적인 부품 수준 품질 테스트 없이도 가혹한 자동차 환경에 사용하기에 적합합니다. |
EIA(미국 전자 산업 협회) | 전자 및 첨단 기술 관련 협회와 기업이 미국 및 해외에서 정책적 노력을 통해 시장을 개발하고 미국의 경쟁력을 높이기 위해 협력하고 있습니다. |
ESDA(Electrostatic Discharge Association) | ESD(정전 방전) 방지 이론 및 실천 방안을 발전시키기 위해 노력하는 자발적 전문가 협회입니다. |
IEC(국제 전기 표준 회의) | 모든 전기, 전자 및 관련 기술에 대한 국제 표준을 준비하고 발표하는 국제 조직입니다. |
IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc) | 광범위한 기술 영역에서 활동하는 전 세계에서 가장 권위 있는 비영리 기술 전문가 협회입니다. |
IPC(Institute for Printed Circuits) | 미국에 근거를 둔 무역 협회로, 전자 상호 연결 산업에 참여하는 전 세계 회원의 경쟁력 강화 및 재무적 성공을 위해 일합니다. |
JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) | 미국 전자 산업 협회(위 내용 참조) 산하의 반도체 엔지니어링 표준화 조직입니다. |
JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association) | 전자 및 IT(정보 기술) 관련 분야에서 활동하는 일본의 산업 조직입니다. |
NEDA(National Electronic Distributors Association) | 공급업체의 허가를 받아 전자 부품, 컴퓨터 및 컴퓨터 주변 장치 부품, 테스트/측정/제어 장비를 유통하는 회사와 그 회사의 제조업체-공급업체를 대표하는 비영리 무역 협회입니다. |
NEMI(National Electronics Manufacturing Initiative) | 북미 전자 제품 제조 공급망의 글로벌 리더십을 주도하는 업계 최고의 컨소시엄입니다. |
그 외에도 TI는 관리 및 조직 역할을 통해, 그리고 기술 논문 및 지침 발표자로서 품질, 안정성 및 고장 분석을 집중적으로 연구하는 다양한 심포지엄에 참여하고 있습니다.
TI가 지원하는 주요 심포지엄은 다음과 같습니다.
미국:
- International Reliability Physics Symposium
- International Symposium for Testing and Failure Analysis
- EOS/ESD Symposium
- IEEE International Test Conference
- Quality Electronic Design International Symposium
- IEDM(International Electron Devices Meeting)
유럽:
- European Symposium on Reliability of Electron Devices
아시아:
- International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits
자세한 내용은 품질 및 신뢰성 FAQ를 참조하십시오.