Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Emotas embedded communication GmbH
Provider of CAN based protocol stacks and bootloaders for CANopen, J1939, ISO-TP or UDS and others
Emotas embedded communication GmbH has been founded in 2012 and is an embedded software development company headquartered in Germany. The company’s main focus is providing communication protocol stacks, tools and bootloaders for various CAN-based protocols such as CANopen, J1939, ISO-TP or UDS.
In addition to these products, the company offers training, consulting and software development services for this communication protocols.
MCU Arm Cortex-M0+
Microcontroladores en tiempo real C2000
Contacto
-
+49 3461 794160
- Contacte a un socio
- www.emotas.de/
Recursos disponibles
- Controlador o biblioteca
Regiones compatibles
- América del Norte
- Europa
- Oceanía
Sede central
- Fritz-Haber-Str. 9
- Merseburg, 6217
- Germany
Recursos
Controlador o biblioteca
EMO-3P-CANOPEN — Pila de protocolos CANopen de Emotas
La pila CANopen de emotas es compatible con varias plataformas de microcontroladores (MCU) de TI, entre las que se incluyen: MSPM0, varios TMS3200, Hercules y Sitara. Varias ediciones de la pila CANopen para diferentes necesidades de aplicación están disponibles. Todas las funciones de (...)
Descargo de responsabilidad