Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Xilinx
Technology and semiconductor company that primarily supplies programmable logic devices.
Xilinx develops highly flexible and adaptive processing platforms that enable rapid innovation
across a variety of technologies – from the cloud, to the edge, to intelligent end devices. Founded
in 1984, Xilinx invented the field-programmable gate array (FPGA) and was the first fabless
semiconductor company. In 2012, the company introduced the first product based on 3-D stacked
silicon using silicon interposer technology. It made history with the first extendable system-on-chip
(SoCs) by tightly integrating a processor system with programmable logic. More recently, in 2019,
Xilinx introduced an adaptive computing technology that delivers breakthrough AI inference and
signal processing performance. And its innovations in developer tools have fueled developers’
ambitions for more than two decades.
For Xilinx, being a leader in adaptive computing is more than algorithms, artificial intelligence (AI),
and machine learning. It means helping customers create scalable, differentiated and intelligent
solutions that enable the adaptable, intelligent and connected world of the future.
Contacto
-
(408) 559-7778
- www.xilinx.com
Recursos disponibles
- Herramienta de simulación
Regiones compatibles
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
Sede central
- 2100 Logic Drive
- San Jose, California, 95124
- United States
Recursos
Herramienta de simulación
DLPR410-IBIS — Modelo IBIS DLPR410
IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
Descargo de responsabilidad