(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Jorjin Technologies
Wireless system-on-module provider
Founded in 1997, Jorjin began as a manufacturer of SoM (system-on-modules) and SiP (system-in-package) products, eventually to become the largest supplier in the global market. As a logical next step, given the unstoppable trend of wearables and IIoT concepts in the near future, Jorjin has put its experience accumulated over 20 years regarding wireless, central processing, imagery and sensory equipment behind this wave, to provide smart glasses and IIoT solutions.
-
+86622649-0055
- パートナーへのお問い合わせ
- www.jorjin.com
- ドーター・カード
- 評価ボード
- 北米
- 17F, No 239, Sec. 1, Datong Rd.
- Xizhi Dist.
- New Taipei City, Taiwan, 22161
- China
参照情報
JRJN-3P-WG7A51 — 2.4GHz と 5GHz に対応、またWi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 に対応する、Jorgin Technologies の WG7A51-01 Si
TI の CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) は、Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy の両方に対応するコンパニオン IC です。(通話向けの) ハンドセット デバイスやポータブル デバイスがこの IC を搭載している場合、WG7A51-01 SiP (システム イン パッケージ) モジュールは、非常に必要性の高いデザインです。この製品は、Wi-Fi と Bluetooth Low Energy の共存や相互運用性、および省電力に関する TI のテクノロジーを実現するのに役立ちます。
WG7A51-01 の (...)
JRJN-3P-MT5C01-03 — Jorjin Technologies のレーダー モジュール
MT5C01-03 is a 60GHz mmWave antenna on module (AoM) sensor which combines our industrial IWRL6432AOP single-chip radar technology. The sensor module provides a good solution for industrial IoT market, designed for ultra-accuracy, small form factor and low-power consumption.