LAUNCHXL-CC2640R2
CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU
LAUNCHXL-CC2640R2
概要
この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル・モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル・スタックと、長距離モード・テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。
特長
- LaunchPad/ブースタパック・エコシステムと互換性のあるピン・ヘッダー経由で、すべての I/O にアクセス可能
- スマートフォンで Bluetooth Low Energy を使用して LaunchPad をクラウドに接続
- LaunchPad ファームウェアを SimpleLink スターター・アプリから OTA でアップグレード
- LaunchPad ボード
- Micro USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
- SZZC019 - キットの内容品
低消費電力 2.4GHz 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
開始する
- LAUNCHXL-CC2640R2 のご注文:CC2640R2 LaunchPad
- CC2640R2 SDK のダウンロード
- CC2640R2 SimpleLink Academy (英語) トレーニングの履修
購入と開発の開始
LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad
SIMPLELINK-ETHERNET-BLE — SimpleLink™ MSP432E4 イーサネット LaunchPad™ + CC2640R2F LaunchPad™ のバンドル
LAUNCHXL-CC2640R2-ANCS-DEMO-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の CC2640R2 ANCS デモ GUI
LAUNCHXL-CC2640R2-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の CC2640R2 ボタン・デモ GUI
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF フラッシュ・プログラマ v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
最新情報
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン
Windows Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
製品
Wi-Fi 製品
Arm Cortex-M4 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
SimpleLink SDK BLE Plugin User's Guide
最新情報
- This version of the SimpleLink Bluetooth Plugin now enables a BLE two-chip solution to act as a GAP Central role. Previous versions of this plugin only included support for GAP Peripheral role. This new functionality is showcased through the addition of the new simple_central example, which uses the MSP432E401Y as the Host device and the CC26x2R1 as the NWP. The simple_central example demonstrates the following features:
- Host: MSP432E401Y
- NWP: CC26X2R1
- GAP Central role support
- Host Controller Interface (HCI) protocol used for communication with the NWP
- BLE5 support
- Power management
- Low Energy Secure Connection (LESC) Pairing
- Tested with up to 4 peripherals connected simultaneously (but can support more than 4 connections)
- Supports a subset of TI Vendor Specific HCI commands and Bluetooth LE HCI commands/events. More information on these APIs can be found BLE Vendor Specific API Guide.
- Works out-of-box with the Sensors BoosterPack and Project Zero examples that are also in the SimpleLink SDK Bluetooth Plugin.
- The GAP Central source code is also showcased in a separate downloadable: the SimpleLink BLE Plugin Azure Gateway Example Pack. This example pack demonstrates enabling a user’s BLE two-chip solution to become a gateway to the Azure IoT cloud. The SimpleLink BLE Plugin Azure Gateway Example Pack can be found on www.ti.com.
リリース情報
The SimpleLink™ SDK BLE Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth radio on any standard MSP432P4 platform, MSP432E4 or CC32XX platform, and enables this two-chip solution to act as either a GAP Peripheral role or a GAP Central role. By having the ability to seamlessly and modularly add Bluetooth functionality (more specifically Bluetooth Low Energy/BLE) to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.
For examples demonstrating the two-chip solution in a peripheral role, the plugin leverages the use of the TI Simple Application Processor (SAP) driver connected to a CC26xx Simple Network Processor (SNP) to provide a highly customizable hardware configuration. For software connectivity between the SAP and the SNP, an architecture agnostic HAL/Drivers layer is used to promote software portability and maximize collateral reuse.
For examples demonstrating the two-chip solution in a central role, communication between the NWP and the Host occurs through a UART serial interface using the Host Controller Interface (HCI) protocol. TI Vendor Specific HCI commands and a limited subset of Bluetooth LE HCI commands/events to implement a Bluetooth application. By using TI Vendor Specific commands and events, the application can communicate with and access the BLE stack.
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ
製品
MSP430 マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
Sub-1GHz トランシーバ
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
ドーター・カード
ドキュメント
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
リリース情報
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
Link to zip package of SimpleLink Sensor and Actuator Plugin
製品
デジタル温度センサ
超音波センサ AFE
Wi-Fi 製品
リニア・ホール・エフェクト・センサ
湿度センサ
高精度 ADC
低消費電力 2.4GHz 製品
周辺光センサ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
SimpleLink Sensor and Actuator Plugin Documentation
リリース情報
最新情報
- Added SysConfig support for all the examples
- Added MQTT Sensor example for CC3220 devices
- Removed LED, Button, TMP006 and TMP007 examples
- Bug Fixes
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx and CC23xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
This release adds the Power Estimator for CC23xx devices
最新情報
- CC23xx Power Estimator
SIMPLELINK-ACADEMY-CC2640R2 — SimpleLink™ C2640R2 Academy
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release of the CC2640R2 Academy
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ
Installer executable
Compressed archive
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
他のワイヤレス製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
ドキュメント
HTML document
Compressed source file archive
リリース情報
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
最新情報
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink CC2640R2 ソフトウェア開発キット
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink CC2640R2 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink Bluetooth Low Energy CC2640R2F wireless MCU. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC2640R2F users by packaging essential software components such as the Bluetooth low energy (BLE) protocol stack, TI-RTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
最新情報
- This release contains bug fixes for the blestack and ble5stack components.
- Refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- Refer to the included Change Log for a summary of new features and fixed issues since the last SDK release
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- Please refer to the release notes