LM10010-QUICKSTART-CAL

LM10010 クイック・スタート・カリキュレータ

LM10010-QUICKSTART-CAL

ダウンロード

概要

The LM10010 is a precision, digitally programmed device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10010 outputs a DC current inversely proportional to a 6-bit input word. This current DAC output connects to the feedback pin of a regulator in order to adjust its output voltage to a desired range and resolution set by the user. As the 6-bit word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the setting of the feedback resistors in the converter.

This calculator helps show some of the sources of error in constructing this point of load source. The user enters the expected error from the LM10010, the regulator feedback, and resistors used to set the voltage. The spreadsheet shows the expected error from the system depending on the code and the output voltage.

ダウンロード

計算ツール

LM10010-QUICKSTART-CAL LM10010 Error Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
LM10010 ポイント・オブ・ロード・レギュレータ向け、6 ビット VID 電圧プログラマ
ダウンロードオプション

LM10010-QUICKSTART-CAL LM10010 Error Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/03/19
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
LM10010 ポイント・オブ・ロード・レギュレータ向け、6 ビット VID 電圧プログラマ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvu130 or www.ti.com/lit/xx/snvu130/snvu130.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVU130. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング