WL18XX-BT-SP

Bluetooth サービス・パック、WL18xx 用

WL18XX-BT-SP

ダウンロード

概要

Bluetooth サービス・パックは、以下の 4 個のファイルで形成されています。

  • BTS ファイル (TIInit_11.8.32.bts)
  • ILI ファイル (TIInit_11.8.32.ili)
  • XML (TIInit_11.8.32.xml)
  • リリース・ノートの資料
  • 使用許諾契約

ファイル名の一部であるバージョン番号は、ハードウェアとファームウェアに対応する独自の組み合わせですが、リリースごとに更新されるわけではないことに注意してください。実際のバージョン情報は、ファイル内で更新されています。

最初に使用許諾契約とリリース・ノートをお読みください。サービス・パックの各ファイルに関する説明は、以下の場所にあります。

  • BTS ファイル
      • BTS ファイルの定義
        • BTS は、Bluetooth script (Bluetooth スクリプト) の省略形です。BTS ファイルはバイナリ・ファイルであり、TI (テキサス・インスツルメンツ) の Bluetooth デバイスに対応する各種コマンドとアクションを保持しています。

          HCI 通信は、双方向の経路です。HCI コマンドをホストから Bluetooth デバイスに送信するたびに、その Bluetooth デバイスは HCI イベントを生成する形で応答します。これらの HCI コマンドの実行を成功させるうえで必要なフォーマットと手続きを簡素化するために、BTS フォーマットを使用しています。BTS ファイルが保持しているのは、必須の初期化スクリプトと、プラットフォーム依存の付加的なオプション・コマンドであり、これらのコマンドは主に Bluetooth デバイスの初期化時に使用されます。

          BTS ファイルは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のライセンスの下で配布されています。詳細については、該当するライセンス・ファイルをご覧ください。
      • BTS の機能。
        • BTS の主な用途は、Bluetooth デバイスの電源投入後に、初期化シーケンスをトリガすることです。各デバイスの電源を投入した後、初期化スクリプトを実行する必要があります。BTS 初期化スクリプトには、メモリ書き込みコマンド (RAM に書き込まれるコード) で構成されたセクションがあり、このセクションは、Bluetooth デバイスの ROM に存在している可能性のある問題を修正するためのソフトウェア・パッチという形で実行されます。また、BTS フォーマットの主な使用目的ではありませんが、HCI コマンドを Bluetooth デバイスにロードする目的でこのファイルを使用することもできます。BTS ファイルは、ディープ・スリープ・メカニズムの有効化、UART のボーレートの変更、オーディオ構成など、プラットフォームに関連するコマンドで使用することもできます。

          BTS ファイルがデバイス固有であり、以下に示す WL18xx デバイスでのみ動作することに注意してください。CC256x デバイスに対応する最新の Bluetooth サービス・パックは、次のリンクで見つかります。[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
      • BTS のバージョン番号
        • BTS のバージョンは、BTS ファイルのヘッダー内に ASCII フォーマットで記録されています。この情報を読み取るには、HCITester または Bluetooth ScriptPad アプリケーション (TI Wireless Tools の一部)、あるいは任意の 16 進 (バイナリ) エディタや ASCII テキスト・エディタが使用できます。「Version : TI_P2.xxx」という文字列を検索してください。
        • BTS のバージョン番号は、内部番号であり、サービス・パックのバージョンとは異なります。
        • 以下の表は、サービス・パック (SP) のバージョン番号と BTS のバージョン番号との対応関係を示します。


SP のバージョンBTS のバージョンv4.8P2.148v4.5P2.146v4.4P2.144v4.3P2.143v4.2P2.141v3.9P2.136v3.8P2.131v3.7P2.127v3.6.1P2.124v3.6P2.123v3.5P2.122v3.4P3.1v3.3P2.112v3.2P2.107

 

 

 

 

 















  • インストールと使用方法
    • BTS ファイルは、ターゲット・プラットフォームの /lib/firmware/ ディレクトリ内にコピーする必要があります。このスクリプトをコピーした後、Bluetooth の電源投入時に Bluetooth スタックがこのスクリプトを自動的にダウンロードするようになります。初期化シーケンスの詳細については、以下の Wiki (英語) ページをご覧ください。

 

  • ILI ファイル
    • ILI ファイルは、Bluetooth ファームウェア・ロガーのメッセージをデコードし、読み取り可能な形式に変換します。このファイルを使用するのは、ロガー・ツールです (TI Wireless Tools をご覧ください)。

 

 

 

  • XML ファイル
    • XML ファイルには、ベンダ固有のコマンドとイベント、およびそれらのパラメータが記述されています。XML ファイルは、ユーザーにわかりやすい方法で BTS を表示する目的で HCI Tester アプリケーション (TI Wireless Tools を参照) が使用します。

 

 

 

 

機能
  • Bluetooth Classic と Bluetooth Low Energy
  • スリープをイネーブル (有効化) した状態
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス・パック、WL18xx 用

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

Wi-Fi 製品
WL1831 WiLink™ 8、シングルバンド、産業用 Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy の各トランシーバ WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス・パック、WL18xx 用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
Wi-Fi 製品
WL1831 WiLink™ 8、シングルバンド、産業用 Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy の各トランシーバ WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021年 12月 21日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020年 5月 18日
ユーザー・ガイド WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 2017年 10月 17日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS WL18XX モジュール向け、WiLink™ ワイヤレス・ツール
ドライバまたはライブラリ
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth スタック・アドオン、WL18xx 付き Linux プラットフォーム用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ