LINUXEZSDK-DAVINCI

適用於 DaVinci™ DM814x 和 DM816x 視訊處理器的 Linux EZ 軟體開發套件 (EZSDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI

下載項目

概覽

Linux EZ 軟體開發套件 (EZ SDK) 可讓客戶在數分鐘內評估其裝置,並在一小時內開始開發。此套件可提供 DaVinci™ 開發人員評估及開始在 DaVinci™ DM816x/DM814x 處理器上進行開發所需的一切。隨附的圖形使用者介面 (GUI) 架構應用程式啟動器,可快速啟動示範,基準測試和應用程式。此外,開發人員還會發現開發應用程式並將其添加到應用程式啟動器變得十分容易。EZ SDK 也包括視訊/音訊編解碼器和 DSP 加速演算法,以及 C6EZRun 和 C6EZAccel 等工具,讓 ARM 開發人員能輕鬆運用 DSP 執行訊號處理任務。

DaVinci Linux EZSDK 由 TI 免費提供,您無需支付任何即時權利金。

特點
  • 基於 2.6.37+ 核心的 Linux 支援
  • 支援 Android Gingerbread
  • 音訊/視訊編解碼器
  • 應用範例:網路音訊/視訊的預先配置專案
  • 所有目標和主機應用程式的矩陣應用程式啟動器和統一安裝程式
  • 快速開始開發
  • 由 CCStudio v5 (Eclipse 5.0) 支援:編譯、構建、偵錯
  • CodeSourcery Lite gcc 工具鏈
  • Qt 圖形 SDK 外掛程式
  • OpenMax 函式庫及 Toolbox 示範
包含的內容:
DaVinci™ Linux SDK 包括以下元件:
  • Linux 核心 2.6.37
  • 開機載入器
  • 檔案系統
  • Qt/Webkit 應用程式架構
  • 圖形使用者介面 (GUI) 架構的應用程式啟動器
  • 3-D 圖形支援
  • 應用範例
  • 主機工具包括快閃工具和針腳 MUX 公用程式
  • 軟體開發人員指南
  • DSP 軟體元件:BIOS6.3、MFP3.21 和 Syslink
  • HDVICP2 加速編解碼器:H.264 編碼/解碼、MPEG4 編碼/解碼、MPEG2 解碼和 VC1/WMV9 至視訊解碼器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

軟體開發套件 (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
Arm 式處理器
TMS320DM8127 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8147 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8148 DaVinci 數位媒體處理器
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8167 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8168 DaVinci 數位媒體處理器
下載選項

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

close
最新版本
版本: 5.05.02.00
發行日期: 2012/12/30

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

MD5 校驗和

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 校驗和

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 校驗和
產品
Arm 式處理器
TMS320DM8127 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8147 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8148 DaVinci 數位媒體處理器
數位訊號處理器 (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8167 DaVinci 數位媒體處理器 TMS320DM8168 DaVinci 數位媒體處理器

文件

版本資訊

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

相關設計資源

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
C6RUN-DSPARMTOOL 適用於 TI DSP+ARM 產品的 C6EZRun 軟體開發工具 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

檢視所有論壇主題 以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援