TOP
TOP

NASA

台達電子運用 TI GaN 提升資料中心電源效率

案例研究摘要

台達電子在重新設計企業伺服器電源供應單元,以更有效率且更永續地為世界各地資料中心供電時,選擇了 TI 的氮化鎵 (GaN) 技術及 TI 電源專家,來協助達成目標。結合 TI GaN 與台達的電源設計專業,資料中心成功獲得功率密度上的突破,比使用傳統架構的電源供應器高出 80%。

台達電源及系統事業群總經理 Ares Chen 表示:「GaN 已超越未來技術的門檻,成為目前電源供應系統新設計的立即可行選擇。」「特別是在伺服器電源供應單元的部分,我們預期效率將可超過 98%,並提升功率密度。透過與 TI 等業界領導者合作,我們得以持續提升產品的能源效率,並為我們熟悉的電源設計與架構帶來革命性的變革。」

挑戰

隨着資料中心的需求增加,電力需求也隨之增長。台達圖希望在不增加體積或影響系統效率的情況下,為伺服器提供更多電力。

解決方案

創新電源供應設計結合 TI GaN 與台達的專業,將功率密度和效率提升至最高,在有限空間中實現更出色的系統性能。

個結果

新的電源供應設計可提供高達 99.2% 的單級效率、降低資料中心整體電源成本、提升時間關鍵處理與精確控制,以及軟體與週邊設備擴充能力。

台達運用 TI GaN 為具能源效率的資料中心提供電力

隨着資料中心持續為網路搜尋供電、支援視訊通話並儲存全球資訊,其將面臨與日俱增的更快、更強大處理能力需求。由於擴充空間有限,工程師也面臨提高現有伺服器效率的挑戰。

台達客戶及設計事業單位的研發經理 Kai Dong 表示:「資料中心對效能的需求更甚以往,因此我們不斷面臨挑戰,要在相同或更小的空間中獲得更多電力。」「尺寸是一種限制。我們在尋找能夠幫助我們解決功率密度問題的關鍵。」

台達希望將其電力電子專業與業界領導者結合,以開發更具能源效率的企業伺服器電源供應設計。該企業依據 TI 在高度整合 GaN 技術長達十年的投資,以及矽基氮化鎵與積體電路的創新半導體製程,因而選擇 TI。隨着需求增加,且趨勢持續朝以更小型系統支援更多資料的方向發展,TI 的長期投資和靈活製造策略,將使其能夠成爲 GaN 領導供應商。

若想開發體積更小、效率更高且更可靠的電源系統,就需要能在有限電路板空間內實現更高性能的整合式解決方案。TI GaN 場效應電晶體(FET) 整合快速切換驅動器,以及內部保護和溫度感測。

積體電路有超過 4 千萬小時的裝置可靠性測試及超過 5 GWh 的電源轉換測試作為後盾,提供嚴格的可靠性資料,為考慮以 GaN 打造體積更小、重量更輕且效率更高電源系統的工程師提供支援。

運用 GaN 的強大功能,與使用傳統架構的解決方案相比,台達的解決方案爲資料中心降低整體功耗成本、提高 80% 功率密度,並將效率提升 1%,提供高達 98% 的效率。根據能源創新,改善 1% 等於每個資料中心總擁有成本可省下 1 兆瓦 (相當於每年 800 個家庭的能源使用量)。1

「GaN 應用融合台達的高效電力電子核心專業技術,可在不犧牲效率性能的情況下,實現最大功率密度。」Kai 說。「GaN 技術開啟通往新產品世界的大門,將過去的不可能化為現實。」

關於台達

台達成立於 1971 年,是切換電源供應器與溫度管理產品的全球領導者,在工業自動化、建築自動化、電信電源、資料中心基礎架構、電動車充電、可再生能源、能源儲存與顯示等領域,提供豐富的智慧節能系統與解決方案產品組合,以培育智慧型製造與永續城市的發展。身爲世界級企業公民,台達以使命宣言「提供創新、潔淨與節能的解決方案,創造更美好的明天。」作為指導方針,運用在高效電力電子和 ESG 嵌入式商業模型的核心能力,來解決氣候變遷等重大環境問題。台達透過分佈在 5 大洲近 200 個地點的銷售辦事處、研發中心和製造設施,爲客戶提供服務。

閱讀更多關於台達電子的資訊

 

1 能源創新,《資料中心實際使用多少能源?》2020 年 3 月 17 日

進一步了解高電壓技術。

運用我們的高電壓技術,在 100 V 以上的電壓實現優異的可靠性。利用我們專為因應高電壓系統需求所設計的電源轉換、電流及電壓感測、隔離與即時控制裝置產品組合,充滿信心地進行設計。

運用我們的氮化鎵 (GaN) 技術,突破功率密度與效率的限制。GaN 比僅使用矽的解決方案能更有效率地處理電力,可減少電源轉換器 80% 功率損耗,並將增加冷卻零組件的需求降到最低。