JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
ALERT 出力は、アクティブ Low オープン ドレイン出力信号です。ALERT 出力は、1 つまたは複数のセンサが対応する制限スレッショルドを超えたことをマイクロコントローラに通知するために使用されます。一般的に、マイクロコントローラーが判断しない限り、致命的な問題ではありません。
有効な場合は BMC エラー ステータス レジスタのビットが設定されるたびに、ALERT 出力がアサートされます (固定 PROCHOT スレッショルド ・ビットを除く)。定義により、ALERT が有効な場合、常に LM94 のステータス / 制御レジスタの BMC_ERR ビットの反転値と同じになります。ALERT 出力が無効な場合でも、BMC_ERR ビットの状態を読み出すことでアラート イベントを判断できます。
ALERT は割り込みのように機能します。LM94 は SMBus ARA (アラート応答アドレス) プロトコルをサポートしていません。
ALERT がデアサートされるのは、BMC エラー ステータス レジスタでエラー ステータス ビットが設定されていない場合のみです。これとは別に、ソフトウェアで ALERT 出力を無効にして、デアサートすることもできます。BMC エラー ステータス レジスタ ビットが引き続き設定されている場合、ALERT 出力は有効になると再度アサートされます。
ALERT 出力は、熱イベントのコンパレータ モードでも機能します。つまり、マスクされていない熱エラー イベントについては ALERT 出力がアサートされ、エラー イベントが終了するとすぐにデアサートされます。ALERT 出力の動作は、LM94 の構成レジスタによって制御されます。
ALERT 出力の動作の詳細については、「セクション 7.1.7」を参照してください。