JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
記号 | ピン番号 | 種類 | 機能 |
---|---|---|---|
GPIO_0/TACH1 | 1 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | ファン タコメータ入力または汎用オープン ドレイン デジタル I/O として構成できます。 |
GPIO_1/TACH2 | 2 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | ファン タコメータ入力または汎用オープン ドレイン デジタル I/O として構成できます。 |
GPIO_2/TACH3 | 3 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | ファン タコメータ入力または汎用オープン ドレイン デジタル I/O として構成できます。 |
GPIO_3/TACH4 | 4 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | ファン タコメータ入力または汎用オープン ドレイン デジタル I/O として構成できます。 |
GPIO_4 / P1_THERMTRIP | 5 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | 汎用オープン ドレイン デジタル I/O。CPU の THERMTRIP 信号を監視し、他のエラーをマスクするように構成できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
GPIO_5 / P2_THERMTRIP | 6 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | 汎用オープン ドレイン デジタル I/O。CPU の THERMTRIP 信号を監視し、他のエラーをマスクするように構成できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
GPIO_6 | 7 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | CPU1 IERR の状態または汎用オープン ドレイン デジタル I/O の検出に使用できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
GPIO_7 | 8 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | CPU2 IERR の状態または汎用オープン ドレイン デジタル I/O の検出に使用できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
VRD1_HOT | 9 | デジタル入力 | CPU1 電圧レギュレータ HOT。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
VRD2_HOT | 10 | デジタル入力 | CPU2 電圧レギュレータ HOT。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID6/ GPI8 | 11 | デジタル入力 | CPU2 VID6 入力。エラー イベントをトリガする汎用入力としても使用できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID6/ GPI9 | 12 | デジタル入力 | CPU1 VID6 入力。エラー イベントをトリガする汎用入力としても使用できます。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
SMBDAT | 13 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | 双方向システム管理バス データ。出力は 5V 許容のオープン ドレインとして構成されます。SMBus 2.0 準拠。 |
SMBCLK | 14 | デジタル入力 | システム管理バス クロック。オープン ドレイン出力で駆動され、5V 許容。SMBus 2.0 準拠。 |
ALERT/XtestOut | 15 | デジタル出力 (オープン ドレイン) | エラー イベントの発生を通知するために割り込み駆動システムで使用されるオープン ドレイン ALERT 出力。マスクされたエラー イベントは ALERT 出力をアクティブにすることはありません。XOR ツリー テスト モードでは、XOR ツリー出力として機能します。 |
RESET | 16 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | LM94 に最初に電源が印加されたときのオープン ドレイン リセット出力。3.3V スタンバイで電力供給されるデバイスのリセットとして使用されます。リセット後のこのピンは、リセット入力になります。詳細については「セクション 7.1.2」を参照。使用しない場合は、LM94 の誤動作を防止するために、このピンは外部プルアップ抵抗に接続する必要があります。 |
AGND | 17 | GROUND 入力 | アナログ グランド。デジタル グランドとアナログ グランドはチップで接続し、両方を低ノイズのシステム グランドに接続する必要があります。アナログ グランドとデジタル グランドの間に電圧差があると、正しい結果が得られないことがあります。 |
VREF | 18 | アナログ出力 | 2.5V、外部 ADC リファレンス電圧、または VREF リファレンス電圧として使用 |
REMOTE1− | 19 | リモート サーマル ダイオード_1- 入力 (CPU 1 THERMDC) | これは両方の CPU1 サーマル ダイオードからの負入力 (電流シンク) です。Pentium プロセッサの THERMDC ピンまたはダイオード接続の MMBT3904 NPN トランジスタのエミッタに接続されています。サーマル ダイオード電圧測定のために A/D への負入力として機能します。100pF コンデンサはオプションであり、REMOTE1− と REMOTE1+ の間に接続できます。 |
REMOTE1a+ | 20 | リモート サーマル ダイオード_1+ I/O (CPU1 THERMDA1) | これは、最初の CPU1 サーマル ダイオードへの正の接続です。サーマル ダイオード電圧測定のために A/D への正入力として機能します。また、サーマル ダイオードを順方向にバイアスする電流源出力としても機能します。Pentium プロセッサの THERMDA ピンまたはダイオード接続の MMBT3904 NPN トランジスタのベースに接続されています。100pF コンデンサはオプションであり、REMOTE1− と各 REMOTE1+ の間に接続できます。 |
REMOTE2− | 21 | リモート サーマル ダイオード_2 - 入力 (CPU2 THERMDC) | これは両方の CPU2 サーマル ダイオードからの負入力 (電流シンク) です。Pentium プロセッサの THERMDC ピンまたはダイオード接続された MMBT3904 NPN トランジスタのエミッタに接続されています。サーマル ダイオード電圧測定用の AD への負入力として機能します。100pF コンデンサはオプションで、REMOTE2− と 各 REMOTE2+ の間に接続できます。 |
REMOTE2a+ | 22 | リモート サーマル ダイオード_2+ I/O (CPU2 THERMDA1) | これは、最初の CPU2 サーマル ダイオードへの正の接続です。サーマル ダイオード電圧測定のために A/D への正入力として機能します。また、サーマル ダイオードを順方向にバイアスする電流源出力としても機能します。Pentium プロセッサの THERMDA ピンまたはダイオード接続の MMBT3904 NPN トランジスタのベースに接続されています。100pF コンデンサはオプションであり、REMOTE2− と REMOTE2+ の間に接続できます。 |
AD_IN1/REMOTE1b+ | 23 | アナログ入力 (+12V1 または CPU1 THERMDA2) | CPU1 電圧レギュレータ用、+12V レール 1 監視用アナログ入力。公称 ¾ スケールの読み取りで 12V がを 0.927V に減衰するような外部減衰抵抗が必要です。このピンは、CPU1 の 2 番目の正のサーマル ダイオード入力としても機能します。 |
AD_IN2/REMOTE2b+ | 24 | アナログ入力 (+12V2 または CPU2 THERMDA2) | CPU2 電圧レギュレータ用、+12V レール 2 監視用アナログ入力。公称 ¾ スケールの読み取りで 12V がを 0.927V に減衰するような外部減衰抵抗が必要です。このピンは、CPU2 の 2 番目の正のサーマル ダイオード入力としても機能します。 |
AD_IN3 | 25 | アナログ入力 (+12V3) | メモリ / 3GIO スロット用、+12V レール 3 用アナログ入力。公称 ¾ スケールの読み取りで 12V がを 0.927V に減衰するような外部減衰抵抗が必要です。 |
AD_IN4 | 26 | アナログ入力 (FSB_Vtt) | 1.2V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り |
AD_IN5 | 27 | アナログ入力 (3GIO/PXH/MCH_Core) | 1.5V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り |
AD_IN6 | 28 | アナログ入力 (ICH_Core) | 1.5V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り |
AD_IN7 (P1_Vccp) | 29 | アナログ入力 (CPU1_Vccp) | +Vccp (プロセッサ電圧) 監視用アナログ入力。 |
AD_IN8 (P2_Vccp) | 30 | アナログ入力 (CPU2_Vccp) | +Vccp (プロセッサ電圧) 監視用アナログ入力。 |
AD_IN9 | 31 | アナログ入力 (+3.3V) | +3.3V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り |
AD_IN10 | 32 | アナログ入力 (+5V) | +5V 監視用アナログ入力、シルバー ボックス電源監視、公称 ¾ スケール読み取り |
AD_IN11 | 33 | アナログ入力 (SCSI_Core) | +2.5V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り。この入力の読み取り値はファン制御ロジックに送ることができるため、このピンは LM60 などのアナログ温度センサの監視にも使用できます。 |
AD_IN12 | 34 | アナログ入力 (Mem_Core) | +1.969V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り。 |
AD_IN13 | 35 | アナログ入力 (Mem_Vtt) | +0.984V 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り。 |
AD_IN14 | 36 | アナログ入力 (Gbit_Core) | +0.984V S/B 監視用アナログ入力、公称 ¾ スケール読み取り。 |
AD_IN15 | 37 | アナログ入力 (-12V) | -12V 監視用アナログ入力。正のレベルへのスケーリングには外付け抵抗が必要です。1.236V でのフルスケール読み取り、公称 ¾ スケール読み取り。この入力の読み取り値はファン制御ロジックに送ることができるため、このピンは LM60 などのアナログ温度センサの監視にも使用できます。 |
Address Select | 38 | 3 レベル アナログ入力 | この入力は、LM94 の SMBus スレーブ アドレスの下位 2 ビットを選択します。 |
3.3V SB (AD_IN16) | 39 | POWER (VDD) +3.3V スタンバイ電力 | LM94 の VDD 電源入力。通常、+3.3V スタンバイ電力に接続されています。 低消費電力状態での監視が必要ない場合は、LM94 に +3.3V で電力供給できますが、他のピンよりも先にこの入力に電力供給する必要があります。 このピンは、3.3V スタンバイ (SB) 電圧を監視するアナログ入力としても機能します。このピンは、100pF と並列に 0.1µF でバイパスする必要があります。10µF のバルク容量がすぐそばにあり、100pF が電源ピンに最も近くなければなりません。 |
GND | 40 | グランド | デジタル グランド。デジタル グランドとアナログ グランドはチップで接続し、両方を低ノイズのシステム グランドに接続する必要があります。アナログ グランドとデジタル グランドの間に電圧差があると、正しい結果が得られないことがあります。 |
PWM1 | 41 | デジタル出力 (オープン ドレイン) | ファン制御出力 1。 |
PWM2 | 42 | デジタル出力 (オープン ドレイン) | ファン制御出力 2。 |
P1_VID0/P1_VID7 | 43 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID1 | 44 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID2 | 45 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID3 | 46 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID4 | 47 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_VID5 | 48 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P1_PROCHOT | 49 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | 双方向レベル シフタ経由で CPU1 PROCHOT (プロセッサ ホット) 信号に接続されています。TTL 入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_PROCHOT | 50 | デジタル I/O (オープン ドレイン) | 双方向レベル シフタ経由で CPU2 PROCHOT (プロセッサ ホット) 信号に接続されています。TTL 入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID0/P2_VID7 | 51 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID1 | 52 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID2 | 53 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID3 | 54 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID4 | 55 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |
P2_VID5 | 56 | デジタル入力 | プロセッサからの電圧識別信号。TTL 入力ロジック レベルと AGTL 互換入力ロジック レベルをサポートしています。 |