JAJS814F August 2000 – February 2024 LMC6492 , LMC6494
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMC649x など、入力電流が非常に小さいアンプでは、一般に大きな帰還抵抗値が使用されます。
LMC649x は多様な動作条件で非常に安定していますが、大きな値の帰還抵抗を使用する場合、目的のパルス応答を実現するため、一定の注意事項を必ず守るようにしてください。入力容量 (トランスデューサ、フォトダイオード、回路基板の寄生素子による) の値が小さくても、帰還抵抗の値が大きいと、位相マージンが減少します。
高い入力インピーダンスが求められる場合、LMC649x をガードすることを推奨します。入力ラインをガードすることで、リークが減少するだけでなく、浮遊入力容量も減少します。「高インピーダンス回路のためのプリント基板のレイアウト」を参照してください。
入力容量の影響は、以下のように帰還抵抗の近くにコンデンサ Cf を追加することで補償できます (図 6-1 を参照)。
または
CIN の正確な値を知ることは困難であるため、目的のパルス応答が得られるように Cf を実験的に調整しても構いません。入力容量の補償の詳細については、LMC660 と LMC662 を参照してください。