JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
マルチドロップ システムの相互接続は、ポイント ツー ポイント システムとは大きく異なります。ポイント ツー ポイントの相互接続は単純で理解しやすいですが、マルチドロップ システムで使用されるバス タイプのアーキテクチャには、より注意する必要があります。上記 図 9-5 を使用して、これらの詳細を調べます。
最も基本的なマルチドロップ システムには、バスの送信元に配置された 1 つのドライバが含まれ、複数のレシーバ ノードがメイン ラインから分岐し、伝送ラインの端の最終的なレシーバがバス終端抵抗と共存します。これは最も基本的なマルチドロップシステムですが、まだ調べられていないいくつかの検討事項があります。
トランスミッタを 1 つのバス エンドに配置することで、設計上の懸念を簡素化できますが、柔軟性が犠牲になります。送信元にトランスミッタを配置する場合、ファー エンドに単一のバス終端が必要です。ファー エンドの終端は入射進行波を吸収します。この配置では次のように柔軟性が失われます。1 つのトランスミッタをバス上の送信元以外の任意の場所に移動する必要がある場合、1 つの開路端と 1 つの適切に終端された終端を持つバスに直面することになります。トランスミッタを例えばバスの中間に配置すると、トランスミッタからレシーバへの最大フライト タイムを (1/2) 短縮できます。
図 9-5 のもう 1 つの新機能は、メイン ラインから分岐するすべてのノードがスタブになることです。いずれにしても、スタブは最小化する必要がありますが、バスの負荷インピーダンスが局所的に変化するという意図しない影響があります。
良い近似としては、無負荷のマルチポイントまたはマルチドロップ バスの任意のカット ポイントに見られる伝送ラインの特性インピーダンスは、√ L/C で定義されます。ここで、L は単位長あたりのインダクタンス、C は単位長あたりの容量です。デバイスや相互接続の形でバスに容量が追加されると、バス特性インピーダンスが低下します。これにより、バスの無負荷セグメントと負荷セグメントの間のインピーダンス ミスマッチによる信号反射が発生する可能性があります。
負荷数が一定で、ラインに沿って均等に分散できる場合は、負荷時の特性インピーダンスに合わせてバス終端抵抗を変更することで、反射を低減できます。通常、負荷の数は一定ではなく、また均等に分散されているわけでもなく、ミスマッチに起因する反射をノイズ バジェットとして考慮する必要があります。