JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
勾配補償は、デューティ・サイクルが 50% を超える場合に発生の可能性のある、大信号の分数調波不安定性です。この場合、1 次側インダクタの立ち上がり電流勾配が、2 次側の立ち下がり電流勾配と一致しない可能性があります。分数調波の発振によって出力電圧リップルが増加し、コンバータの電力処理能力が制限される可能性もあります。
勾配補償の目標は、理想的な品質係数 QP を、スイッチング周波数の半分において 1 に等しくすることです。QP はEquation37 で計算されます。
Equation37 で、D は 1 次側スイッチのデューティ・サイクル、MC はスロープ補償係数で、Equation38 によって定義されます。
Equation38 で、Se は補償ランプの勾配、Sn はインダクタの立ち上がり勾配です。勾配補償の最適な目標は、QP を 1 にすることです。Equation38 を再編成すると、勾配補償の理想的な値が決定されます。
この設計で十分な勾配補償を行うには、D が最大値の 0.627 に達したとき、MC を 2.193 にする必要があります。
ISENSE ピンでのインダクタの立ち上がり勾配 Sn は、Equation40 で計算されます。
補償スロープ Se は、Equation41 で計算されます。
補償スロープは、RRAMP と RCSF によってシステムに追加されます。CRAMP AC カップリング・コンデンサで、電流検出にオフセットを追加することなく、発振器の電圧ランプを使用できます。高周波短絡を近似するため、開始点として 10nF などの値を選択し、必要に応じて調整を加えます。抵抗 RRAMP および RCSF は、発振器の充電勾配から分割電圧を形成し、この比例ランプを ISENSE ピンに注入して勾配補償を追加します。RRAMP の値を、RRT 抵抗よりも大幅に大きくすると、内部発振器の負荷がダウンして周波数シフトが起きることを避けられます。発振器の充電勾配は、Equation43 に示すように、RT/CT のこぎり波のピーク・ツー・ピーク電圧 VOSCpp である 1.7V と、最小オン時間を使用して計算されます。
44.74mV/μs の補償勾配を実現するため、Equation44 で抵抗 RCSF を計算します。この設計では、Rramp に 24.9kΩ、RCSF に 4.2kΩ の抵抗が選択されています。