JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
出力コンデンサによって、出力電圧リップルと負荷過渡性能が決定します。この例では、必要な出力電圧リップルに基づいて、適切な出力コンデンサのサイズを決定しています。必要な VLOAD リップルが 100mV なので、Equation12 を使用して最小出力容量を計算します。
出力コンデンサは、AC 電流を取り扱える定格にする必要があります。最大出力リップル電流は、Equation13 を使用して推定されます。
インダクタの計算と同様に、上記の条件はワーストケースのシナリオとして選択され、最大容量の要件と最大 RMS 電流は、全負荷の条件とディレーティングした半負荷の条件の中間だということに注意してください。この設計では、合計出力容量として 28μF を選択します。12V DC バイアス未満での容量降下を考慮すると、約 22μF になります。コンデンサ・バンクの ESR (RESR) は約 0.22mΩ と推定されます。