JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
昇圧コンバータの合計損失 (PTOTAL) は、デバイスでの損失 (PIC、ただしパワー MOSFET の損失を除く)、MOSFET の電力損失 (PQ)、ダイオードの電力損失 (PD)、インダクタの電力損失 (PL)、検出抵抗での損失 (PRS、以下の説明を参照) の和で表すことができます。(PIC) と (PQ) の和はコンバータ・デバイスの消費電力で、IC の過剰な温度上昇を防止するため、妥当な範囲内で設計する必要があります。
PIC は、ゲート駆動損失 (PG) と、静止電流により発生する損失 (PIQ) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
各モードの IBIAS 値は、LM5157x および LM5158x のデータシートに記載されています。
PQ は、スイッチング損失 (PQ(SW)) と、導通損失 (PQ (COND)) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
tR と tF は、内蔵のパワー MOSFET の立ち上がりおよび立ち下がり時間です。ISUPPLY は、昇圧コンバータの入力電源電流です。
RDS(ON) は、LM5157x および LM5158x のデータシートに記載されている MOSFET のオン抵抗です。自己発熱による RDS(ON) の増大を考慮に入れてください。
PD は、ダイオードの導通損失 (PVF) と、逆方向回復損失 (PRR) に分割できます。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
QRR はダイオードの逆方向回復電荷で、ダイオードのデータシートに記載されています。ダイオードの逆方向回復特性は、特に負荷電圧が高いとき、効率に大きな影響を及ぼします。
PL は、DCR 損失 (PDCR) と AC コア損失 (PAC) との和です。DCR はインダクタの DC 抵抗で、インダクタのデータシートで言及されています。
それぞれの電力損失は、次のように概算されます。
ΔI は、ピーク・ツー・ピークのインダクタ電流リップルです。K、α、β はコアに依存する係数で、インダクタの製造業者から提供されます。
LM5157x および LM5158x に実装されている電流検出機能では、検出抵抗と電力損失 PRS は無視されます。
電力コンバータの効率は、次のように推定できます。