JAJA709 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
インダクタは、計算されたインダクタンス値 (LM)、RMS インダクタ電流、最大ピーク・インダクタ電流の 3 つのパラメータに従って選択します。
この設計例では、インダクタンス値が 1.5μH、飽和電流制限が 15A、10A の RMS で温度上昇が 20℃になるようにインダクタを選択しています。