JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
流量計に実装する磁石オプションは多数存在します。これらのオプションは、多極磁石と 2 極磁石の 2 つのカテゴリに分類できます。流量計は、単一の多極磁石を使用するか、または複数の 2 極磁石を使用して、センサに必要な分解能を実現できます。磁石は、ホール・センサの要件を満たすために、形状とサイズが異なるものがあります。#GUID-E8E9484F-E01E-42A3-9B9F-9ED21882B451 に、一般的な 2 極磁石の形状を示します。
放射状に磁化されたリング磁石は、流量計で使用される最も一般的な多極磁石です。この種の磁石は、単一の磁気材料で、個別の磁石を使用するのと同じ極数を持つようにできます (#GUID-F342EA8D-4596-4789-812B-9B675244E3E0 を参照)。
多極リング磁石を使用すると、スペースに制約のある設計で高分解能を実現できますが、通常は他の磁石よりもコストが高くなります。