JAJT343 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2出力電圧スルーレート制御機能
  4. 3並列プリチャージ経路
  5. 4PWM に基づく、容量の自動充電
  6. 5設計上の考慮事項とテスト結果
  7. 6まとめ
  8. 7参考資料
  9. 8関連ウェブサイト

並列プリチャージ経路

この方法は通常、プリチャージ FET を駆動するために追加のゲート ドライバを必要とする大電流並列 FET に基づく設計で使用されます (図 4 を参照)。式 3 を使って、以下のようにプリチャージ経路のプリチャージ抵抗 (Rpre-ch) として特定の値を選択することで、突入電流を制限できます。

式 3. R p r e - c h =   V I N I I N R

プリチャージ抵抗は、起動中のすべての電力ストレスに対処するため、消費電力の平均値とピーク値 (式 4式 5) の両方に耐えることができる必要があります。

式 4. P a v g =   E p r e - c h T p r e - c h = 0.5   ×   C O U T   ×   V I N 2 5   ×   R p r e - c h   ×   C O U T  
式 5. P p e a k =     V I N 2   R p r e - c h    
 プリチャージ抵抗と FET を並列経路に配置した回路。図 4 プリチャージ抵抗と FET を並列経路に配置した回路。

この場合、出力を素早く充電できますが、その代償として寸法が非常に大きいプリチャージ抵抗が必要です。たとえば、5mF を 10ms で 12V に充電する場合、定格電力 36W、ピーク電力 360W に耐える 0.4Ω プリチャージ抵抗が必要となり、結果的に大型の巻線抵抗が必要になります。したがって、多くの種類の最終製品では、この方法は実行できません。同じ PCB 上に多くのチャネルが存在するためです。この方法は、各チャネルに大型の抵抗が必要なため、スペース効率が劣ります。