임베디드 프로세싱 기술의 미래를 이끄는 3가지 트렌드

임베디드 분야의 미래를 이끄는 기술은 스마트 홈, 도시, 공장 및 차량을 바꾸고, 일상 속 전자기기를 최적화하고, 더 나은 세상을 만들기 위한 새로운 방법을 제시한다.

11 8월 2023 | 기술 및 혁신

임베디드 프로세싱의 미래는 어떤 모습일까?

기술적인 관점에서 보면, 임베디드 시스템은 더 높은 에너지 효율을 제공하므로써 에너지를 절약하고 전자 제품의 지속 가능성을 높이는 데 도움이 될 것이다. 또, 첨단 자율 로봇이 작업을 수행하고 편의를 개선하는 것처럼 인간과 더 실감나는 상호 작용을 실현하고, 주변 환경에 통합될 것이다. 이러한 시스템은 증가하는 데이터 볼륨을 캡처, 분석 및 대응할 수 있다. 마찬가지로 계속해서 진화하는 기술에 대한 접근성 역시 높아져 더 많은 사람들이 기술 발전으로 제굉되는 이점을 활용할 수 있게 될 것이다.

이러한 미래를 실현하기 위해서는 임베디드 프로세서가 진화해야 한다. 전력 소비는 줄이면서 더 많은 지능을 제공해야 하고, 경제적인 가격에 보다 통합된 구성 요소를 갖추고, 직관적인 임베디드 소프트웨어 및 툴의 지원을 받을 수 있어야 한다.

업계에서 우리가 보고 있는 것과 고객으로부터 듣고 있는 내용을 종합해보면, 포괄적인 임베디드 프로세싱 포트폴리오가 제공해야 하는 중요한 기능으로 크게 3가지 트렌드가 두드러지고 있다.

1. 더욱 통합된 감지 기능

우리 주변의 모든 곳에서 더 많은 데이터를 수집하고, 이를 사용하는 혁신적인 방법에 대한 필요성이 점점 커지고 있다.

예를 들어 스마트 도시에서는 건물 내 에너지 사용량을 모니터링하고 제어하는 에너지 관리 시스템에서 데이터를 사용해 폐기물을 줄이고 사용 비용을 낮추는 데 도움을 줄 수 있다. 또, 공공 안전 시스템에 인텔리전스를 추가하면 비상 상황을 감지하고 이에 대응할 수 있어 도시의 안전과 보안을 유지할 수 있다. 스마트 홈에서 서로 연결된 장치들이 이루는 생태계는 주민들을 위해 에너지 소비, 편의 및 안전성을 개선할 수 있다.

전기 그리드 인프라를 더 지속가능하고 재생 가능한 에니저원으로 업그레이드해야 하는 필요성과 함께 실시간 데이터를 사용하는 임베디드 인텔리전스의 가치는 서서히 조명받고 있다.

에너지 관리 및 인프라는 빠르게 증가하고 있는 수많은 사용 사례와 가능성 중 하나로, 우리가 매일 접하는 전자 제품에 더욱 향상된 감지 및 처리 기능을 제공하므로써 삶의 질과 편의성을 높이고 있다.

이러한 시스템에 감지 및 임베디드 인텔리전스를 통합하는 것은 TI의 새로운 마이크로컨트롤러 포트폴리오를 개발할 때 가장 중요하게 고려한 사항이었다. TI의 목표는 설계자에게 시스템의 감지 기능을 개선하고, 더 많은 아날로그 기능을 통합하여 추가 부품 없이 시스템 내의 감지 회로 개발을 간소화할 수 있는 방법을 제공하는 것이었다. 이러한 수준의 통합으로 인해 영향을 미치는 한 가지 예는 MSPM0 MCU로 더 작은 폼 팩터를 제공하면서도 연기를 더 빠르게 감지할 수 있는 챔버리스 연기 감지기다.

2. 모든 임베디드 시스템에 인공지능 구현

가정과 사무실 건물을 실시간으로 모니터링하는 스마트 보안 카메라든, 현대 공장의 조립 라인을 바꾸는 자율 로봇이든, 모든 시스템에 인텔리전스를 추가하는 것이 표준화되고 있다.

자동화에 대한 전반적인 수요 역시 증가하고 있다. 특히, 스마트 자동화는 점점 더 많은 양의 데이터를 처리하고, 지능적인 결정을 내리고, 신속하게 대응해야 하는 시스템에 더 많은 기능과 기능을 구현하고 있다.

엣지에서의 인텔리전스는 스마트, 자동화 시스템의 핵심입니다. 센서가 캡처한 데이터는 센서 가까이에서 계산되므로 보다 안전하고 빠르고 안정적인 처리가 가능하다.

공장 전반에 걸쳐 끊임없이 장비를 검사하여 기계의 고장을 감지하고 예측하는 기능을 상상해 보세요. 로컬 네트워크 외부로 데이터를 보낸 다음, 처리 및 분석될 때까지 기다리면 조립 라인의 품질과 처리량이 저하되고 총 비용이 증가할 수 있다. 엣지에 인텔리전스를 통합하면 필요할 경우 어셈블리 프로세스를 몇 초 안에 중지할 수 있다.

기존에는 비용과 전력 제약으로 인해 설계자가 에지에 가져올 수 있는 인텔리전스의 양이 제한되었다. AM6xA 비전 프로세서 제품군을 개발할 때, TI는 일반적인 개발 환경에서 지원되는 전력 효율적이고 경제적인 프로세싱 옵션을 제공함으로써 이러한 과제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 노력했다.

이러한 프로세서는 자동화 매장에서 소비자가 장바구니에 넣는 제품을 식별할 수 있는 스마트 카메라와 같은 임베디드 비전 애플리케이션에 사용된다.

3. 쉽게 사용 가능하여 시장 출시 시기를 앞당기는  기여

고객들은 항상 새로운 제품과 혁신을 가능한 한 빨리 시장에 출시해야 하는 과제를 안고 있기 때문에 임베디드 시스템의 증가를 지원해야 하는 수요 역시 가속화되고 있다. 또, 고객들은 변화하는 시장 조건 및 고객 선호도에 대응할 수 있는 유연성과 함께 빠르고 안정적으로 차별화된 기능을 만들어야 한다.

임베디드 프로세싱 포트폴리오 및 이를 지원하는 생태계는 고객의 모든 임베디드 요구 사항을 지원하고, 시장 출시 시간을 단축하고, 설계자들이 혁신에 더 많은 시간을 보낼 수 있도록 지원할 수 있을 정도로 견실해야 한다.그래서 TI는 업계 표준 및 오픈 소스 소프트웨어, 커뮤니티 개발 플랫폼 및 통합 소프트웨어 개발 환경의 사용을 강화하기 위해 노력하고 있다. 이러한 리소스를 통해 고객은 현장 전문가의 지식과 경험을 활용하여 보다 효율적으로 설계를 수행하고 제품을 탁월한 속도로 출시할 수 있다. 엔지니어가 시스템에 인텔리전스를 더 쉽게 추가할 수 있도록 혁신을 통해 도입 속도를 가속화하고, 고객들에게 TI의 가치를 크게 높일 수 있다.

임베디드 프로세싱 기술의 미래와 이러한 기술이 실현되는 새로운 제품 포트폴리오, 그리고 고객들이 더 나은 세상을 만드는 새로운 방법을 어떻게 열어갈 지 기대하고 있다.

(원문보기)

관련 회사 블로그 게시물

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험
20 Feb 2026 | 기술 및 혁신

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험

오디오는 우리의 삶을 더 풍요롭고 개인적이고 안전하게 만듭니다. 여기에 반도체가 더해지면 어떤 가능성들이 펼쳐질까요?

정밀성의 한계를 테스트하다
16 Feb 2026 | 기술 및 혁신

정밀성의 한계를 테스트하다

반도체 기술 발전이 테스트 장비의 혁신에 미치는 영향

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지
31 Dec 2025 | 기술 및 혁신

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지

더 안전한 시스템, 더 작아지는 기기 그리고 AI 도입의 가속화는 미래의 기술을 위한 밑거름이 됩니다

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.