Inicio Diseño y desarrollo Directorio de socios
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Wireless and internet of things (IoT) modules manufacturer

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd., established in 1994, focuses on wireless and internet of things (IoT) product design, processing and manufacturing. The product research and development team has nearly 30 years of wireless RF experience. Wireless technologies include Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi®, ZigBee®, Sub-G, LoRaWAN®, NB-IoT, LTE Cat-1, LTE Cate-4, GPS-OBDII and more. The company has passed ISO9001, ISO14001, ISO45001 three system certification and its products have passed BQB, CE, FCC, TELEC, SRRC and many other certifications. Beijing Jia An Electronics Technology provides application solutions for wireless modules, intelligent gateways, DTU data transmission, wireless meter reading systems, beacon positioning, wearable devices and other products. These product applications are widely used in many intelligent fields such as intelligent retail, industrial automation, intelligent elderly care, health and medical care, automotive anti-theft and intelligent agriculture.
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador

 

Productos Wi-Fi
CC3301 IC complementario SimpleLink™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4 CC3351 IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
  • Beijing, 100041
  • China

Recursos

Placa de evaluación

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — Módulos inalámbricos AN2340SA-B y AN1352P7 de Jia AN Electronics Technology para CC2340 y CC1352

Módulos inalámbricos y de Internet de las cosas (IoT) de la marca Cansec Wireless de Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. El módulo AN2340SA-B es una solución de software y hardware de IoT de tamaño pequeño de 2.4 GHz con Bluetooth® 5.3 de baja energía basada en el microcontrolador (...)

Tarjeta secundaria

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Módulo TA3351NA-A inalámbrico Cansec con Wi-Fi® 6 y Bluetooth® LE 5.4

El módulo de sistema en paquete (SiP) TA3351 de 2.4 GHz y 5 GHz admite los estándares WLAN 1×1 IEEE 802.11 A/b/g/n/ax, lo que permite una integración perfecta con Wi-Fi 6 y Bluetooth baja energía 5.4. Este módulo, que se basa en el CC3351 de chip único de TI, conecta la función WLAN al procesador (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.