JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
RCOMP の値は、制御ループのクロスオーバー周波数に直接影響します。クロスオーバー周波数が高いほど、制御ループが過渡条件にすばやく応答できます。RCOMP 抵抗値を減らすとクロスオーバー周波数が低くなりますが、指定された電源電圧範囲にわたって制御ループが安定した状態を維持するのに役立ちます。求められるループのクロスオーバー周波数は 6kHz なので、RCOMP は Equation30 で計算されます。
RCOMP には 1kΩ を選択します。