JAJA732A February 2019 – January 2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1
出力コンデンサは、負荷電圧リップルを平滑化し、負荷過渡時にエネルギー源となり、MOSFET のオン時間中に負荷にエネルギーを供給するために必要です。出力コンデンサのサイズを決定する実用的な方法は、必要な負荷過渡の仕様に基づくものです。負荷過渡仕様は、制御ループのクロスオーバー周波数に関連しています。この推定では、制御ループのクロスオーバー周波数は、右半面のゼロ周波数の 1/5 に設定されると仮定しています。右半面のゼロ周波数は、Equation21 を使用して計算されます。
この設計例では、負荷過渡仕様として、50% の負荷電流 (2A) から 100% の負荷電流 (4A) への負荷過渡時に、負荷電圧に 100mV を超えるオーバーシュートやアンダーシュートが発生しないことが示されています。指定された負荷過渡負荷電圧リップル要件を満たすため、Equation22 を使用して推定負荷容量を計算します。
ここで
この設計では、CLOAD として 540μF が選択されています。