JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TIDA-010932 は、ビル・オートメーション・エレクトロニクスに必要なメインの電力段を提供します。これらの電力段は主に、一般的な家庭で使用されている 24VAC システムから電力を供給されます。このリファレンス・デザインは、モジュール方式で設計に追加できるシステムを提供します。これにより、システム設計者は、必要に応じて簡単に設計を変更し、製品の仕様に適合させることができます。
この設計では、効率 (特にバッテリ・バックアップを使用する場合) と熱損失を考慮する必要があります。コストを低く抑えるには、システムの設計を必要以上に複雑にしないようにする必要があります。TIDA-010932 はディスクリート方式であるため、設計者は不要な機能を簡単に削除したり、アプリケーションに必要な機能や電源レールを簡単に追加したりすることができます。
このセクションでは、TIDA-010932 の開発と設計に使用される理論と設計上の考慮事項について説明します。